请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS2836 你(们)好
我们使用tps2836d作为半桥驱动程序。 PWM输入为3.3V/PWM 50 % 占空比信号,且输出异常:
1. HIGHDR引脚输出的占空比也错误,仅为10V。 它认为内部引导不起作用;
2. LOWDR引脚没有驱动信号输出
请帮助我了解问题所在。 谢谢你。
1)SCH:


2)英寸:

3)人类发展报告

4) LOWDR

5) BOOTLO