This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨,Delun,
您是否检查过任何针脚是否焊接不当? 是否有任何针脚短接在一起?
根据您发布的波形, VIN似乎为1.8V -如果您调高输入电压,输出电压是否会上升?
如果您将VIN与EN关联,输出是否打开?
最佳,
Juliette
您好,Stephen:
X射线照片是否正常? 但我似乎看不到Bond电子线? 不确定是否正确。
您好,Delun,
形状看起来正确,但我也看不到接合线。 我不知道为什么它们不出现在X射线中。
您能否在设备关闭时使用万用表测试输出电压到GND的电阻,以便我们知道是否存在短路? 您是否还可以在设备打开时测试FB引脚上的电压,以查看是否存在高电压(例如从FB意外短路到Vin)?
谢谢!
斯蒂芬
您好,Stephen:
VIN-GND:250欧姆
输出接地电压:3.4千欧
VIN-fb:4.6千欧
FB打开的电压,您可以参考昨天的波形,它始终保持在0V。
谢谢!
Delun
您好,Stephen:
您能帮您检查这些设备代码吗? 在本生产中使用。
1 MDH |
1 MDH |
1 MDH |
1 MDH |
1 MDH |
1 MDH |
1 MDH |
038 |
028. |
0B8. |
028. |
0B8. |
028. |
028. |
AC02 |
ACY0 |
A333 |
AC02 |
A334 |
附件1 |
ACXZ |
BR,Delun
您好,Delun,
1MDH标记正确。
此时,您可能需要启动退货流程。
https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html
谢谢!
斯蒂芬
您好,Stephen:
对于当前的分析,您是否有其他建议让我尝试该实验? 我总共使用 了746 根3根电源导轨,故障率达到80 % ,而不是在特定位置,并且终端设备 IC不是空的(无负载),因此出于保险考虑,有些困惑,您能否帮助确认原理图中是否存在问题? 谢谢。
巴西,
Delun
本材料建议的焊接轮廓应参考哪一个文档? 附件是这种生产的曲线,是否有任何异常? 谢谢。