This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS746:TPS746 CAN't通电

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS746
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101266/tps746-tps746-can-t-power-on

部件号:TPS746

您好,TI:

您能帮我确定输出无法启动的原因吗?

(CH1:VIN,CH3:EN,CH4:Vout)

MPN: TPS7.4601万PDRVR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件标记:1MDH (我在IC上看到了打印件,但似乎在规格中找不到相应的器件型号。您能确认吗?) 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Delun,  

    您是否检查过任何针脚是否焊接不当? 是否有任何针脚短接在一起?

    根据您发布的波形, VIN似乎为1.8V -如果您调高输入电压,输出电压是否会上升?

    如果您将VIN与EN关联,输出是否打开?

    最佳,

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Juliette

    是的,我检查了焊接,没有异常。

    我把输入改为3.3V,但它不能打开。  我也尝试过将针脚短接至VIN,结果相同。  

    还有其他建议吗?

    BR,Delun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Delun,

    令我感兴趣的是,绿色波形看起来几乎像在上升,但在启用信号从低切换到高后非常缓慢。  

    您能否绘制输入上的电流?  

    您是否可以重新采集显示Vin,Vout和Ven的测试数据,但时间基为100ms/div?

    谢谢!

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stephen:

    您可以看到波形输出从未通电。  

    TI是否帮助检查日期代码? 我的材料是通过EMS购买的,我担心材料会 是材料的问题。

    (上面有许多版本,如ACXZ,ACY1,A333等)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Delun,

    如果您提供IC封装中的信息,我们可以尝试查看设备的代码。

    您能否提供输入或输出上的电流?  它无法启动的一个原因可能是由于启动时出现短路。  缩小范围将是有益的。

    打开设备电源(但输出电压不变)后,是否可以测量反馈针脚上的电压?

    谢谢!

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stephen:

    我已断开输出,输出 未加载,输入连接到PCBA,没有可断开的路径,但我已尝试向 TPS746额外提供VIN( 1.8~3.3V@2A)和EN(高),并获得了相同的结果。

    我将提供所有设备代码。 目前,我只有一套DUT,其他的都是在工厂进行X光检查的。

    CH4:FB信号。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stephen:

    X射线照片是否正常? 但我似乎看不到Bond电子线? 不确定是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Delun,

    形状看起来正确,但我也看不到接合线。  我不知道为什么它们不出现在X射线中。

    您能否在设备关闭时使用万用表测试输出电压到GND的电阻,以便我们知道是否存在短路?  您是否还可以在设备打开时测试FB引脚上的电压,以查看是否存在高电压(例如从FB意外短路到Vin)?

    谢谢!

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stephen:

    VIN-GND:250欧姆

    输出接地电压:3.4千欧

    VIN-fb:4.6千欧

    FB打开的电压,您可以参考昨天的波形,它始终保持在0V。  

    谢谢!

    Delun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stephen:

    您能帮您检查这些设备代码吗? 在本生产中使用。

    1 MDH

    1 MDH

    1 MDH

    1 MDH

    1 MDH

    1 MDH

    1 MDH

    038

    028.

    0B8.

    028.

    0B8.

    028.

    028.

    AC02

    ACY0

    A333

    AC02

    A334

    附件1

    ACXZ

    BR,Delun  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Delun,

    1MDH标记正确。

    此时,您可能需要启动退货流程。

    https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html

    谢谢!

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stephen:

    对于当前的分析,您是否有其他建议让我尝试该实验? 我总共使用 了746 根3根电源导轨,故障率达到80 % ,而不是在特定位置,并且终端设备 IC不是空的(无负载),因此出于保险考虑,有些困惑,您能否帮助确认原理图中是否存在问题? 谢谢。

    e2e.ti.com/.../746.pdf

    巴西,

    Delun  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本材料建议的焊接轮廓应参考哪一个文档?  附件是这种生产的曲线,是否有任何异常? 谢谢。