This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件标记:1MDH (我在IC上看到了打印件,但似乎在规格中找不到相应的器件型号。您能确认吗?) 谢谢。
嗨,Delun,
您是否检查过任何针脚是否焊接不当? 是否有任何针脚短接在一起?
根据您发布的波形, VIN似乎为1.8V -如果您调高输入电压,输出电压是否会上升?
如果您将VIN与EN关联,输出是否打开?
最佳,
Juliette
你好,Juliette
是的,我检查了焊接,没有异常。
我把输入改为3.3V,但它不能打开。 我也尝试过将针脚短接至VIN,结果相同。
还有其他建议吗?
BR,Delun
您好,Delun,
令我感兴趣的是,绿色波形看起来几乎像在上升,但在启用信号从低切换到高后非常缓慢。
您能否绘制输入上的电流?
您是否可以重新采集显示Vin,Vout和Ven的测试数据,但时间基为100ms/div?
谢谢!
斯蒂芬
您好,Delun,
如果您提供IC封装中的信息,我们可以尝试查看设备的代码。
您能否提供输入或输出上的电流? 它无法启动的一个原因可能是由于启动时出现短路。 缩小范围将是有益的。
打开设备电源(但输出电压不变)后,是否可以测量反馈针脚上的电压?
谢谢!
斯蒂芬
您好,Stephen:
我已断开输出,输出 未加载,输入连接到PCBA,没有可断开的路径,但我已尝试向 TPS746额外提供VIN( 1.8~3.3V@2A)和EN(高),并获得了相同的结果。
我将提供所有设备代码。 目前,我只有一套DUT,其他的都是在工厂进行X光检查的。
CH4:FB信号。
您好,Stephen:
X射线照片是否正常? 但我似乎看不到Bond电子线? 不确定是否正确。
您好,Delun,
形状看起来正确,但我也看不到接合线。 我不知道为什么它们不出现在X射线中。
您能否在设备关闭时使用万用表测试输出电压到GND的电阻,以便我们知道是否存在短路? 您是否还可以在设备打开时测试FB引脚上的电压,以查看是否存在高电压(例如从FB意外短路到Vin)?
谢谢!
斯蒂芬
您好,Stephen:
VIN-GND:250欧姆
输出接地电压:3.4千欧
VIN-fb:4.6千欧
FB打开的电压,您可以参考昨天的波形,它始终保持在0V。
谢谢!
Delun
您好,Stephen:
您能帮您检查这些设备代码吗? 在本生产中使用。
1 MDH |
1 MDH |
1 MDH |
1 MDH |
1 MDH |
1 MDH |
1 MDH |
038 |
028. |
0B8. |
028. |
0B8. |
028. |
028. |
AC02 |
ACY0 |
A333 |
AC02 |
A334 |
附件1 |
ACXZ |
BR,Delun
您好,Delun,
1MDH标记正确。
此时,您可能需要启动退货流程。
https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html
谢谢!
斯蒂芬
您好,Stephen:
对于当前的分析,您是否有其他建议让我尝试该实验? 我总共使用 了746 根3根电源导轨,故障率达到80 % ,而不是在特定位置,并且终端设备 IC不是空的(无负载),因此出于保险考虑,有些困惑,您能否帮助确认原理图中是否存在问题? 谢谢。
巴西,
Delun