大家好、德州仪器。
我目前正在 LM25145电路设计中工作。
1.我只是想知道 VIN 电压的最低要求是多少? (是否可能低于6.0 V?) 如果为 VCC 提供外部电源为12V
2.如果电流限制在电源运行期间超出范围(重负载应用),则电源电路会出现断续模式,是否可以增加电流限制值?
(RDS-ON 模式下的 ILIM 引脚电流)(RILIM = 570R 且 CILIM = 47 PF)
如果过流情况持续128个时钟周期、则会触发断续事件
谢谢。
此致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、德州仪器。
我目前正在 LM25145电路设计中工作。
1.我只是想知道 VIN 电压的最低要求是多少? (是否可能低于6.0 V?) 如果为 VCC 提供外部电源为12V
2.如果电流限制在电源运行期间超出范围(重负载应用),则电源电路会出现断续模式,是否可以增加电流限制值?
(RDS-ON 模式下的 ILIM 引脚电流)(RILIM = 570R 且 CILIM = 47 PF)
如果过流情况持续128个时钟周期、则会触发断续事件
谢谢。
此致。