This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25145:所需的 LM25145低电压

Guru**** 2533760 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106248/lm25145-lm25145-low-voltage-required

器件型号:LM25145

大家好、德州仪器。

 我目前正在 LM25145电路设计中工作。

1.我只是想知道 VIN 电压的最低要求是多少? (是否可能低于6.0 V?) 如果为 VCC 提供外部电源为12V

2.如果电流限制在电源运行期间超出范围(重负载应用),则电源电路会出现断续模式,是否可以增加电流限制值?

(RDS-ON 模式下的 ILIM 引脚电流)(RILIM = 570R 且 CILIM = 47 PF)

如果过流情况持续128个时钟周期、则会触发断续事件

谢谢。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hao  

    它可以低于6V。 当 VIN<VCC 时、DVIN 二极管将外部 VIN 电源与外部 VCC 电源断开。 然而、VIN 引脚上启动所需的最小电压为6V。  

    2.我不能肯定我明白你的问题。 电流限制电平可通过 RLIM 电阻器进行编程。 请参阅数据表中的 Eq6。  

    -李家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    感谢您的回复。

    1。  

    外部 VCC 电源设置为12V、并使用 DVIN 二极管在 VCC 和 VIN 之间断开连接。

    在启动电源后 ,当 VIN 降至6.0V 以下时,输出电压(来自电感器)在发生 打嗝事件的任何时候都不会保持稳定。

    请参阅照片  

    2.  

    我尝试增大 RLIM 电阻器、但 当 VIN 降至6.0V 以下时会出现此问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hao  

    看起来转换器正在重新启动。  您是否有任何放大波形? 您是否尝试提高电流限制?

    -李家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    请参阅放大波形。 我尝试增大  RILIM 电阻器 CILIM、但 当 VIN 降至6.0V 以下时会出现此问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hao  

    您能否共享原理图? 重新启动可能由 UVLO 等其他引脚触发。

    -李家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    UVLO 已连接至 VIN (6.0V)

    此致。

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hao  

    您是否能找到原理图?  

    -李家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    如果输出器件中的空载且  启动后的最小电压可能低于6.0V、则可以解决此问题。

     

    因此、调节电流限制应该是解决此问题的关键。

    对此有任何建议吗?  RLIM 电阻器会增加、但 当 VIN 降至6.0V 以下时、输出电压仍具有"断续"功能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hao  

    如果没有原理图和波形、则不容易深入研究。   

    如果您确定问题不是由电流限制或 UVLO 引起的:

    1请检查 VCC。 如果 VCC 降至低于其 VCC_UVLO 阈值、器件将关断并重新启动。   

    2.请检查组件温度、如果触发热关断、 器件将关断并重新启动。  

    3.将 Clim 直接连接到 PGND 引脚。  

    -李家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好
    我正在关闭此主题、因为我有一段时间没有听到您的声音。
    如果您仍在尝试解决此问题、请随意打开新主题或重新打开此主题。 谢谢
    - Eric Lee (应用工程)