This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54519:使用 DAC 进行输出电压调节的设计工具

Guru**** 633805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62088, TPS54519, TPS62816-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122252/tps54519-design-tool-for-output-voltage-adjustment-using-a-dac

器件型号:TPS54519
主题中讨论的其他器件:TPS62088TPS62816-Q1

专家您好!

我已经使用了该 设计工具来使用适用于 TPS62088的 DAC 进行输出电压调节。

我能否像下面那样使用 TPS62088这样的 TPS54519?

如果是、您能给我 R3、Cfiter、Rfiter 值吗?

我需要你的指导和回答。

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    外部组件的选择取决于器件的运行条件。 我建议使用 Webench 为您的应用获取准确的组件值。

    但是、这两种器件都具有不同的特性。 您能否帮助了解为何要从 TPS62088切换到 TPS54519? 它可以帮助我向您推荐更适合您的应用的其他器件。

    此致、Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanvee、

    以下是您的信息和我的请求。

    他们没有使用 TPS62088、只查看了用于 PWM 控制的应用文件。

    它们需要5A 输出、因此它们使用该部件来提供 CPU 内核电源。

    请参阅以下条件。

    输入电压:5V

    VOUT:典型值 0.95V (范围 0.87V~0.99V)

    PWM:120kHz

    在上述条件下、您能给我  R3、Cfiter、Rfiter 值吗?

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我附加的链接可以支持您提供外部 COMP 设置值。  

     https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator/customize/636?VinMin=5&VinMax=5&O1V=0.95&O1I=5&base_pn=TPS54519&AppType=None&Flavor=NA&op_TA=30&origin=pf_panel〈_chosen=en-US&optfactor=3&Topology=Buck&flavor=NA&VoltageOption=NA

    我还建议查看我们的新器 件、例如 TPS62816-Q1和 TPS6287x-Q1、它们可以支持上述条件、具有更高的开关频率和更低的电感值。

    如果您需要进一步帮助、请联系我们。

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanvee、

    感谢您的友好支持。

    您的链接出现错误、如下所示。

    您能否再次检查并向我提供反馈?

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您可以通过以下产品文件夹链接获取 WEBENCH 模型: https://www.ti.com/product/TPS54519

    。  我强烈建议您使用该模型、通过不同的外部组件选择来生成适合您工作条件的模型。  

    此致、Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanvee、

    我还可以为此部件使用 WEBENCH。

    最后、我们的客户希望在 TPS54519中添加外部电路 R3、Cfiter、Rfiter、作为 TPS62088的以下参考电路。

    典型输出电压为0.95V、并且希望通过具有 PWM 的外部电路在0.87V 至0.99V 范围内进行调节。

    它们的系统状态是如此

    输入电压:5V

    VOUT:典型值 0.95V (范围 0.87V~0.99V)

    PWM:120kHz

    我想获取  R3、 Cfiter、Rfiter 值。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我建议使用之前共享的链接上提供的 Webench 模型。

    它可以帮助您根据自己的要求选择外部组件。

    谢谢、Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanvee、

    我完全不明白你的意思。

    因为 TPS54519的 WEBENCH 没有我请求的外部组件 R3、Cfiter、Rfiter。

    下面是我发送给您的信息、供您参考。

    你不能给我我要求的东西吗?

    如果可以、请提供符合客户条件的值。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    首先、您必须了解器件的操作。 此处共享的原理图和 TPS54519完全不同、这会造成混淆。

    如果您希望使用额外的反馈分压器操作器件、则只需处理引脚上的反馈电压。

    两个器件具有相同的基准电压、这意味着您可以对 R3、C FILTER 和 R FILTER 使用类似的值。 主要的是要注意不应高于0.6V 的电压阈值。

    对此,

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanvee、

    感谢您的反馈。

    您能否向我解释一下您的评论中"电压阈值"的含义是什么?

    您是指 C1和 R3之间的电压吗? 对吧?

    您的评论是"主要需要注意不应高于0.6V 的电压阈值。"

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    正确、我建议在以下红色圆圈点保持 Vsense 电压。 这一点非常重要、因为它将在器件输出电压调节中发挥重要作用。  Rfilter 和 Cfilter 会阻尼环路中的附加线路阻抗。  

    此致、Tanvee