Other Parts Discussed in Thread: TPS62088, TPS54519, TPS62816-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS62088、 TPS62816-Q1
专家您好!
我已经使用了该 设计工具来使用适用于 TPS62088的 DAC 进行输出电压调节。
我能否像下面那样使用 TPS62088这样的 TPS54519?

如果是、您能给我 R3、Cfiter、Rfiter 值吗?
我需要你的指导和回答。
此致、
Michael
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS62088, TPS54519, TPS62816-Q1
专家您好!
我已经使用了该 设计工具来使用适用于 TPS62088的 DAC 进行输出电压调节。
我能否像下面那样使用 TPS62088这样的 TPS54519?

如果是、您能给我 R3、Cfiter、Rfiter 值吗?
我需要你的指导和回答。
此致、
Michael
大家好、Tanvee、
以下是您的信息和我的请求。
他们没有使用 TPS62088、只查看了用于 PWM 控制的应用文件。
它们需要5A 输出、因此它们使用该部件来提供 CPU 内核电源。
请参阅以下条件。
输入电压:5V
VOUT:典型值 0.95V (范围 0.87V~0.99V)
PWM:120kHz
在上述条件下、您能给我 R3、Cfiter、Rfiter 值吗?
此致、
Michael
您好、Michael、
我附加的链接可以支持您提供外部 COMP 设置值。
我还建议查看我们的新器 件、例如 TPS62816-Q1和 TPS6287x-Q1、它们可以支持上述条件、具有更高的开关频率和更低的电感值。
如果您需要进一步帮助、请联系我们。
此致、
Tanvee
您好、Michael、
您可以通过以下产品文件夹链接获取 WEBENCH 模型: https://www.ti.com/product/TPS54519
。 我强烈建议您使用该模型、通过不同的外部组件选择来生成适合您工作条件的模型。 
此致、Tanvee
大家好、Tanvee、
我还可以为此部件使用 WEBENCH。
最后、我们的客户希望在 TPS54519中添加外部电路 R3、Cfiter、Rfiter、作为 TPS62088的以下参考电路。
典型输出电压为0.95V、并且希望通过具有 PWM 的外部电路在0.87V 至0.99V 范围内进行调节。
它们的系统状态是如此
输入电压:5V
VOUT:典型值 0.95V (范围 0.87V~0.99V)
PWM:120kHz
我想获取 R3、 Cfiter、Rfiter 值。

此致、
Michael