主题中讨论的其他器件:TPS62088、 TPS62816-Q1
专家您好!
我已经使用了该 设计工具来使用适用于 TPS62088的 DAC 进行输出电压调节。
我能否像下面那样使用 TPS62088这样的 TPS54519?

如果是、您能给我 R3、Cfiter、Rfiter 值吗?
我需要你的指导和回答。
此致、
Michael
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
专家您好!
我已经使用了该 设计工具来使用适用于 TPS62088的 DAC 进行输出电压调节。
我能否像下面那样使用 TPS62088这样的 TPS54519?

如果是、您能给我 R3、Cfiter、Rfiter 值吗?
我需要你的指导和回答。
此致、
Michael
大家好、Tanvee、
以下是您的信息和我的请求。
他们没有使用 TPS62088、只查看了用于 PWM 控制的应用文件。
它们需要5A 输出、因此它们使用该部件来提供 CPU 内核电源。
请参阅以下条件。
输入电压:5V
VOUT:典型值 0.95V (范围 0.87V~0.99V)
PWM:120kHz
在上述条件下、您能给我 R3、Cfiter、Rfiter 值吗?
此致、
Michael
您好、Michael、
我附加的链接可以支持您提供外部 COMP 设置值。
我还建议查看我们的新器 件、例如 TPS62816-Q1和 TPS6287x-Q1、它们可以支持上述条件、具有更高的开关频率和更低的电感值。
如果您需要进一步帮助、请联系我们。
此致、
Tanvee
您好、Michael、
您可以通过以下产品文件夹链接获取 WEBENCH 模型: https://www.ti.com/product/TPS54519
。 我强烈建议您使用该模型、通过不同的外部组件选择来生成适合您工作条件的模型。 
此致、Tanvee
大家好、Tanvee、
我还可以为此部件使用 WEBENCH。
最后、我们的客户希望在 TPS54519中添加外部电路 R3、Cfiter、Rfiter、作为 TPS62088的以下参考电路。
典型输出电压为0.95V、并且希望通过具有 PWM 的外部电路在0.87V 至0.99V 范围内进行调节。
它们的系统状态是如此
输入电压:5V
VOUT:典型值 0.95V (范围 0.87V~0.99V)
PWM:120kHz
我想获取 R3、 Cfiter、Rfiter 值。

此致、
Michael