This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43620-Q1:RT 值

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120999/lmr43620-q1-rt-value

器件型号:LMR43620-Q1

大家好、

 

使用 RT 型号的2.2MHz FSW 的 RT (频率设置电阻器)值是多少?

 数据表的表8-2表明 RT 输入可连接到 GND。 但从图8-7可以看出、设置 FSW 2.2MHz 需要几个 k Ω 电阻器。 根据公式1、当 fsw=2.2MHz 时、我得到的 RT 值为6.1欧姆。

哪一个是正确的? 能否将 RT 引脚连接到 GND?

 

此致、

Kurumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    两者都是正确的、严格至 RT 至 GND 将为您提供更精确的频率、而不受电阻器和内部电路容差的影响。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    明白了、谢谢!

    此致、

    Kurumi