请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR43620-Q1 大家好、
使用 RT 型号的2.2MHz FSW 的 RT (频率设置电阻器)值是多少?
数据表的表8-2表明 RT 输入可连接到 GND。 但从图8-7可以看出、设置 FSW 2.2MHz 需要几个 k Ω 电阻器。 根据公式1、当 fsw=2.2MHz 时、我得到的 RT 值为6.1欧姆。
哪一个是正确的? 能否将 RT 引脚连接到 GND?
此致、
Kurumi