例如、我们已在产品中使用 LM22679TJE-ADJ 9年。
到目前为止、我们已经清除了装运检查、没有任何问题、但从这个批次开始、纹波增加了。
这是我9年来首次进行制造。
电源的规格如下所示。
输入:12V 输出5V/3A
当负载约为2.7A 时、纹波会增大。
我通过更改过流阈值进行了检查、但纹波增加时的负载电流值相同。
因此、似乎振荡不稳定、而不是过流故障。
我使用的 RFBB 值约为2kΩ Ω。 如果这是原因,现在已经过了9年,这是否会成为问题?
请告诉我您是否要尝试。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
例如、我们已在产品中使用 LM22679TJE-ADJ 9年。
到目前为止、我们已经清除了装运检查、没有任何问题、但从这个批次开始、纹波增加了。
这是我9年来首次进行制造。
电源的规格如下所示。
输入:12V 输出5V/3A
当负载约为2.7A 时、纹波会增大。
我通过更改过流阈值进行了检查、但纹波增加时的负载电流值相同。
因此、似乎振荡不稳定、而不是过流故障。
我使用的 RFBB 值约为2kΩ Ω。 如果这是原因,现在已经过了9年,这是否会成为问题?
请告诉我您是否要尝试。
感谢你的答复。
我将向您发送波形。
症状是负载电流大约为2.7A。
当负载电流从重负载电流(3.0A)降至2.7A 时、这种情况会变得很明显。
在出现问题的电路板上安装之前的批次 IC 将解决问题。
如果您发现任何原因或对策、请告知我们。
e2e.ti.com/.../LM22679_5F00_Waveform-observation.pdf
谢谢。