This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
例如、我们已在产品中使用 LM22679TJE-ADJ 9年。
到目前为止、我们已经清除了装运检查、没有任何问题、但从这个批次开始、纹波增加了。
这是我9年来首次进行制造。
电源的规格如下所示。
输入:12V 输出5V/3A
当负载约为2.7A 时、纹波会增大。
我通过更改过流阈值进行了检查、但纹波增加时的负载电流值相同。
因此、似乎振荡不稳定、而不是过流故障。
我使用的 RFBB 值约为2kΩ Ω。 如果这是原因,现在已经过了9年,这是否会成为问题?
请告诉我您是否要尝试。
感谢你的答复。
我将向您发送波形。
症状是负载电流大约为2.7A。
当负载电流从重负载电流(3.0A)降至2.7A 时、这种情况会变得很明显。
在出现问题的电路板上安装之前的批次 IC 将解决问题。
如果您发现任何原因或对策、请告知我们。
e2e.ti.com/.../LM22679_5F00_Waveform-observation.pdf
谢谢。
你(们)好
好的、那么我认为 FB 节点可能更敏感
你好
我是否需要对其进行调整以获得具有良好灵敏度的结果?
我将总结这个问题。
该板本身具有很小的相位裕度。
因此、这是由于 IC 变化(FB 灵敏度)造成的。
是否有办法证明旧批次 IC 具有较小的相位裕度?
即使使用旧批次的 IC 执行负载突然变化测试、也没有问题。
(我想知道使用 FRA 以外的一种简单方法)
谢谢你
你(们)好
您能否分享 PCB 布局和原理图以进行快速检查?
你好
是的。 我想问。
您可以通过其他方式发送它吗?
你(们)好
我希望通过电子邮件直接发送它。
有可能吗?
请发送至 daniel-li@ti.com