This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798EVM:太阳能电池板输入不提供电源

Guru**** 2379440 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, BQ25798EVM, BQSTUDIO, EV2400
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109925/bq25798evm-no-power-delivered-from-solar-panel-input

器件型号:BQ25798EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25798BQSTUDIOEV2400

我正在尝试从太阳能电池板收集电能到我的 bq25798充电器中。  

我将太阳能电池板连接到 BQ25798EVM 的 J1端口。  在无光照的情况下、Vin 较低、电池放电至我的419mA 系统负载。  当我照亮面板时、Vin 处的电压为7.98V、但没有电流。  电池组继续放电到负载中。  

然后、当我从太阳能电池板切换到 J1处的工作台电源时、设置为7.9V、电流限制为2.5A、我得到预期结果:电源为负载供电、并为电池组提供少量充电电流。  为了让我的太阳能电池板像我的电源一样工作、我需要做什么?  BQ25798EVM 是否需要进行一些设置?

请告诉我。  谢谢、

Carl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、

    我希望充电在 VINDPM 中正常工作。   您能回答一下、向我展示 BQSTUDIO 中的所有状态和故障寄存器吗?  我希望充电在 VINDPM 中正常工作。  如果 ADC 未启用、您能否启用并显示 VBUS 和 IBUS 的 ADC 值?   

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、我明天将对其进行设置并向您发送寄存器数据。  Thx、Carl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、这里是我 bqStudio 课程中"视野"(顶部和底部)的屏幕截图。  此外、我将寄存器文件另存为*。txt 并将其包含在内。

    e2e.ti.com/.../bqstudioRegisters_5F00_16Jun22.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已更换 EVM 上的 J17跳线。  我现在在 D13处有一个绿灯。  电荷现在似乎从太阳能电池板中流出。  但不像预期的那样。  当我增加100mA 的系统负载时、电池直接放电。  我希望太阳能电池板接收此负载、但它没有这样做。

    这是新的寄存器文件和 screenshot.e2e.ti.com/.../bqstudioRegisters_5F00_16Jun22_5F00_2.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、

    根据下面的寄存器、充电器尝试使用 VINDPM 环路充电、因此它限制其输入电流以防止 VBUS 降至 ABSVINDPM=7.3V (REG0x05)以下。   系统负载优先于电池充电器电流。

    如果在启用 ADC 的情况下重新运行、充电器将报告电池板提供的平均输入电流。  如果电池板电压降至7.3V 以下(例如、由于云层)、转换器基本上停止开关。  启用 MPPT 位(REG0x15b0)会使充电器定期(由 REG0x15b4:3设置)进入 HiZ 模式、并重新评估 REG0x15b7:5中设置的 VINDPM 阈值=%、该值是电池板在 VBUS 上的开路电压的5倍。  MPPT 仅在 REG0x00中的 V (BAT)>VSYSMIN 情况下工作、因此我建议将其设置为系统负载允许的低电平。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何启用 ADC?  -哪些寄存器?

    我将 VSYSMIN 重置为6300mV 或更低(当前为7000mV)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、

    REG0x2Eb7启用 ADC。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、很抱歉我没有与您联系。  我出差过。

    我更改了启动系统的顺序。

    1. 我打开了点亮我的太阳能电池板的灯。 输入电压大约为8.5V
    2. 我已插入电池组。 VBATT 大约为7.3V
    3. 我插入了 EV2400 USB 电缆并启动了 bq25798充电器的 bqStudio。 读取寄存器并收到 ACK OK 消息。
    4. 将 VSYSMIN 设置为6250mV。
    5. 已卸下并更换跳线 J17。 充电器指示灯亮起。  电池的充电电流为正、但较低(约30-40mA)、预充电电流设置为120mA。
    6. 向 VSYS 添加了100mA 负载。 充电器仍在充电、但电流水平较低。  在 Iin 处读取的电流不多、可能为10-20mA。
    7. 将 VSYS 负载电流提升至200mA。 面板无法跟上。  充电电流在0mA 左右徘徊、但 Vbat 持续下降。
    8. 大约30分钟后关闭了 VSYS 负载。 充电电流增加了、但仅达到约30-40mA。
    9. 我将预充电电流设置升至480mA、620mA 等、以查看充电电流测量结果的反应。 充电电流增加了、但没有增加太多。  仅高达约50-60mA。

    我的寄存器文件已附加。  我仍然需要更多帮助才能使其正常工作。

    谢谢、

    Carl

    e2e.ti.com/.../bqstudioRegisters_5F00_26Jun22_5F00_1.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、

    我对您的寄存器数据感到困惑。  这些寄存器报告充电终止、这意味着电池电压为8.4V。  ADC 被启用、但是所有 ADC 寄存器报告00预期 VBUS、报告9460mV。  我本来希望充电器在 VINDPM 模式下运行、输入电压被调节至8V VINDPM 阈值、但它不是。   

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、我的下一个动作是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、

    您可以使用 ADC 重试吗?  如果该位被使能、寄存器应该报告这些值。 您能否测量 BATP 引脚上的电压?  如果电压为8.4V、则充电器正确端接。  您是否知道面板在您提供的流明下的输出能力?  如果是室内的、则输出功率略低。

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在无法重试 ADC。  我上周取得了进展。  但现在、我的两个 EVM 都不会连接到 Battery Management Studio。  他们上周进行了连接,每个都有一个 bqstudio 的单独实例。  发生什么事了?

    我感到非常沮丧、因为我的轮子在旋转时没有结果。

    我该怎么做才能使这些内容正常工作?  我对太阳能电池板、充电器、电量监测计和电池组作为一个完整的系统没有足够的经验。  我需要帮助。

    接下来该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、

    Jeff 正在外出一周、因此我现在将为您提供帮助。

    您能否上传 EVM 图片、以便我检查跳线是否位于正确的位置?

    将电池或电源连接到 BQ25798 BAT 连接器时、BAT TP 是否测量正确的电压? BAT TP 是否= SYS? 之后、您可以通过 I2C 进行通信吗?

    Edthan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  在返回到测试台设置之前、我还有许多其他事情要做。  我会尽快与您联系。