主题中讨论的其他器件:BQ25798、 BQSTUDIO、 EV2400
我正在尝试从太阳能电池板收集电能到我的 bq25798充电器中。
我将太阳能电池板连接到 BQ25798EVM 的 J1端口。 在无光照的情况下、Vin 较低、电池放电至我的419mA 系统负载。 当我照亮面板时、Vin 处的电压为7.98V、但没有电流。 电池组继续放电到负载中。
然后、当我从太阳能电池板切换到 J1处的工作台电源时、设置为7.9V、电流限制为2.5A、我得到预期结果:电源为负载供电、并为电池组提供少量充电电流。 为了让我的太阳能电池板像我的电源一样工作、我需要做什么? BQ25798EVM 是否需要进行一些设置?
请告诉我。 谢谢、
Carl