大家好、我使用 TPS62082将 BQ 充电器 IC 的输出降压至稳定的3.3V。 当由3.3V 电源供电的微控制器不消耗太多电流时、该功能非常有用。 一旦电流消耗上升到200mA 以上、微控制器就会欠压、TPS 的电压也会急剧下降。 我通过一个简单的按钮和电阻器连接 TPS 的输出、以测试变化的负载电流、发现大约200mA (因此3.3V 输出上有一个15 Ω 的电阻器)电压立即从 TPS 中失效。
此示波器屏幕截图显示了当我按下按钮以使用15欧姆电阻器消耗220mA 电流时稳压器的输出。
使用12欧姆电阻器时、此示波器快照为275mA。 您可以看到、终端电压电平会继续降低负载越多。
这里是一个183mA 的脉冲、其中有一个18欧姆电阻器。
我在输入端放置了一个示波器探针、那里没有电压骤降。 我尝试将 BQ 输出馈入并将5V 电压直接从 USB 导入稳压器、但两者都没有骤降、但 TPS 仍然无法正常工作。 我已经尝试过多个不同的 TPS62082器件、它们都表现出这种行为、因此不是坏芯片的情况。 下面是我的原理图的屏幕截图、其设计与数据表所建议的完全一致。