This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28712:在过压时重复关闭

Guru**** 2504755 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105917/ucc28712-repeatedly-shutting-down-on-overvoltage

器件型号:UCC28712

大家好、我们正在尝试使用 UCC28712作为24V、1A 电源的控制器。
标称输入电压为800V。

该器件在~ 300V 的输入电压下启动。

当负载为~ 100欧姆时、我们可以看到输出电压上升、直至最终达到过压跳闸。  这需要~ 10ms。

当负载为~ 45欧姆时、我们会看到相同的情况。

当负载为~ 32欧姆时、输出电压上升至~ 27V、然后保持稳定。

当负载为~ 27欧姆时、输出电压上升至~ 24V、然后保持稳定。

当负载为~ 22欧姆时、输出电压上升至~ 23V、然后保持稳定。

在上一次测试中、我们缓慢降低了输入电压并观察了输出电压。 输出电压
似乎稍微上升(可能是1伏)、然后缓慢下降。 它继续这样做、一直到
输入电压为~ 120V、此时由于输入电压较低而关断。

是否有任何关于正在发生的情况以及器件为何无法控制输出的想法、但在满载条件下除外?

我们可以检查什么? 如果需要、我可以发送布局/原理图文件。 这样做是否可以使其保持私密性?

谢谢!

Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brett、

    感谢您的查询。

    根据您的规格、我了解 RS1配置为具有300V 和120V 的 IVSL (运行)和 IVSL (停止)阈值。 一旦超过 VDD (on)阈值和输入电压欠压阈值、输出电压就会接近24V、但在45欧姆和100欧姆情况下会达到 OVP。

    我的第一个问题是所有其他电阻值的24V 稳压。  我认为开关节点电容可能会导致振铃、从而干扰膝点电压的适当感应。 这可能是在电阻较高时达到 OVP 的原因、此时 IPK/4需要小于600ns 的泄漏复位时间、如果存在振铃、则可能会触发 OVP。  您能否分享45欧姆和27欧姆测试的辅助绕组波形结果? 我们可以在此步骤之后查看原理图。

    在您的第二个问题上、我认为控制器可能已进入 CC 模式、并且随着输入电压的降低、输出电压会跟随该模式、最终达到120V 关断点。 在这种情况下、您能否测量输出电流?

    请告诉我们您的意见。

    谢谢你

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Harish -感谢您花时间为您提供帮助。  下面是请求的波形。

    AUX 为迹线#1 (较低的迹线)、Vout 为迹线#2 (较高的迹线)。

    27 Ω、1us/div、~ 24V 时稳定输出电压:

    27 Ω、2.5us/div、~ 24V 时稳定输出电压:

    当 VOUT 经过21V 时捕获45欧姆、1us/div:

    在 Vout 经过21V 时捕获的45欧姆、2.5us/div:

    当负载为24 Ω 时、输出电流为~ 1A。

    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brett、

    我查看了波形。 感谢您的发送。 DCM 期间振铃的谐振频率在200kHz 左右相当低、我认为这可能是由高 LP (初级电感)和开关节点电容引起的。

    控制器需要一个干净的消磁周期压降来实现正确调节。 我们需要确保解决这一问题。 首先、需要对变压器 SPC 进行修订以估算绕组间电容和漏电感。 其次、我们需要减小开关电容(使用较低输出电容的器件)。 最后、我们需要检查布局。  如果上述提示没有改进、请随时发送布局文件、变压器规格等、我们可以通过私人电子邮件进行此操作。

    谢谢你

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里什-  

    MOSFET 的数据表规格 如下所示。   

    2.输出二极管中的结电容是否是问题的一部分?  这里是其结电容与电压间的关系。

    3、变压器一次侧漏电感额定值为34uH (二次侧绕组短接)。  未指定绕组间电容。   

    4、 假设漏电感真正为34uH、公式显示电容在8.9nF 附近、这与数据表值没有很好的关联-除非变压器增加6nF。  这有道理吗?

    5. 我应该看到什么频率(如果200kHz 太低)?

    再次感谢您的所有帮助。

    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brett、

    感谢您的跟进。  

    让我们分步执行它。 漏电感为34uH、因此我假设您的 Lm 约为~1.1mH (Llk=0.03Lm)。 理想情况下、开关关断时间的波形将如下图所示。 我只是为了计算、使用了您的图像之一。

    从中间部分我们可以大致说 Llk 和 CSW 之间高频振铃的时间周期为1us。 如果我们在上面的公式中使用34uH 和1MHz、我们得到的 CSW 大约为740pF。  

    对于下一个间隔 、我们可以大致说(Llk+Lm)和 CSW 之间的低频振铃时间为4.2us。  如果我们在上面的公式中使用34uH、1.1mH 和238Khz、我们得到 CSW 大约400F。 因此肯定有一些 CSW。

    我记得、工作电压为800V、加上反射电压、由于 MOSFET (在此电压下)、开关节点电容非常小。 因此、肯定存在一些显著的开关节点电容。 您是否有任何板载电容来稀疏初级和次级接地? 或者、变压器/布局可能具有一些由上述数字增大的杂散电容。

    根据数据表、谐振周期为500kHz (第9.2.2.4节)。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    谢谢你

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Harish -感谢您的详细回答。  为了回答您的问题、(1)不、初级接地和次级接地之间没有有意的电容;2之间的间隔超过1英寸。 我将检查缓冲器是否是电容的源;如果不是、我将会有损耗。

    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brett、

    检查缓冲器后、请告诉我您的结果。 如果没有、我们将通过布局/变压器规格来找出问题。 如果您希望通过私人电子邮件查看原理图、请随时发送。

    谢谢你

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Harish -很抱歉耽误你的时间。  我移除了缓冲 电路、但未看到 DCM 频率发生变化(它保持在250kHz 左右)。 下面的屏幕截图显示了辅助电压曲线(CH1)和反相输出电压(CH2)。

    您提到了发送布局。  我会如何去做?

    再次感谢您的所有帮助。

    尊敬的、

    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brett、

    我向您发送了一个连接请求、我们可以在其中共享文件。 如果可以、请告诉我。

    谢谢你

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Harish -您是否获得了我的文件?

    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brett、

    我收到了您的文件、并在其他聊天中发送了我的评论(您在其中发送了 pdf 文件)。 如果您有任何问题、请告诉我。

    谢谢你

    此致、

    Harish