大家好、我们正在尝试使用 UCC28712作为24V、1A 电源的控制器。
标称输入电压为800V。
该器件在~ 300V 的输入电压下启动。
当负载为~ 100欧姆时、我们可以看到输出电压上升、直至最终达到过压跳闸。 这需要~ 10ms。
当负载为~ 45欧姆时、我们会看到相同的情况。
当负载为~ 32欧姆时、输出电压上升至~ 27V、然后保持稳定。
当负载为~ 27欧姆时、输出电压上升至~ 24V、然后保持稳定。
当负载为~ 22欧姆时、输出电压上升至~ 23V、然后保持稳定。
在上一次测试中、我们缓慢降低了输入电压并观察了输出电压。 输出电压
似乎稍微上升(可能是1伏)、然后缓慢下降。 它继续这样做、一直到
输入电压为~ 120V、此时由于输入电压较低而关断。
是否有任何关于正在发生的情况以及器件为何无法控制输出的想法、但在满载条件下除外?
我们可以检查什么? 如果需要、我可以发送布局/原理图文件。 这样做是否可以使其保持私密性?
谢谢!
Brett