This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 总线保持电路中的压降

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110796/voltage-drop-in-bus-hold-circuit

主题中讨论的其他器件:SN74LVC2G34

尊敬的团队:

我们在设计中使用总线保持电路、在同一电路中发现了压降问题。 下文对这个问题作了详细阐述。

  1. 当我们在设计中连接总线保持电路(SN74LVC2G34DCKR)时、我们发现电源轨 EN_1和 EN_2中存在0.5V 电压。
  2. 当我们在设计中移除该总线保持电路(SN74LVC2G34DCKR)时、在电源轨 EN_1和 EN_2中发现3.3V 电压。
  3. 在上面的这个实验中、可以清楚地看到  SN74LVC2G34DCKR IC 消耗一定的功率、从而使  EN_1和 EN_2上的电压下降。

您能不能告诉我、可以采取什么措施来避免这种压降。?

此致、

Chitharanjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chitharanjan

    只需澄清一下、我们器件的输入电压是多少、您是否尝试输出逻辑高电平?

    如果您尚未更换电路板上的器件、能否更换以查看问题是否仍然存在?  

    此致。

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Subastian、

    我们对设计进行了一些更改、R909和 R910从10k 更改为1K。 这次我们可以在  EN_1和 EN_2中看到3.3V 电压。

    [~报价 userid="488009" url="支持/power-management-group/power-management/f/power-manageming-forum/1110796/voltage-drope-in-bus-hold-circuit/4117548#4117548"]

    只需澄清一下、我们器件的输入电压是多少、您是否尝试输出逻辑高电平?

    [/报价]

    输入电压为3.3V、需要输出电压高逻辑。

    [~报价 userid="488009" url="支持/power-management-group/power-management/f/power-manageming-forum/1110796/voltage-drope-in-bus-hold-circuit/4117548#4117548"]

    如果您尚未更换电路板上的器件、能否更换以查看问题是否仍然存在?  

    [/报价]

    哪款器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Subastian、

    总线保持电路是否有任何电阻器计算?

    更改电阻 器后、R909和 R910从10k 更改为1K、从而获得3.3V 的不一致性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chitharanjan、

    [~报价 userid="470824" URL"支持/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110796/voltage-drope-in-bus-hold-circuit/4117953#4117953"]哪个器件?

     SN74LVC2G34DCKR、如果您可以将其与同一器件换用、以查看您的电路板上是否仍然存在问题。 该器件可能会损坏输出、从而通过 ESD 电路或低侧输出驱动器对地短路较弱。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    换用器件看起来没有用处、我们在所有电路板中都面临这种问题、而不仅仅是一个电路板。

    我们尝试换用相同的设备、但问题仍然无法解决。

    此致、

    Chitharanjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chitharanjan、

    您能否按如下所示测量电阻器上的压降:

    此外、如果您可以包含 Vcc 的示波器截图和 SN74LVC2G34的输出

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebatstian:

    我们将测量电阻器上的压降并返回给您。

    此致、

    Chitharanjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebatstian:

    10K 电阻器上的电压为0.5V

    此致、

    Chitharanjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chitharanjan、

    您能否移除 R521/R524电阻器并检查输出端是否仍然存在压降?

    如果仍然存在压降、那么您能否移除 U65器件并检查输出端是否仍然存在压降?  

    此致、

    Sebastian