尊敬的团队:
我们在设计中使用总线保持电路、在同一电路中发现了压降问题。 下文对这个问题作了详细阐述。
- 当我们在设计中连接总线保持电路(SN74LVC2G34DCKR)时、我们发现电源轨 EN_1和 EN_2中存在0.5V 电压。
- 当我们在设计中移除该总线保持电路(SN74LVC2G34DCKR)时、在电源轨 EN_1和 EN_2中发现3.3V 电压。
- 在上面的这个实验中、可以清楚地看到 SN74LVC2G34DCKR IC 消耗一定的功率、从而使 EN_1和 EN_2上的电压下降。
您能不能告诉我、可以采取什么措施来避免这种压降。?
此致、
Chitharanjan