您好!
我们在设计中将 TPS61087器件用于电流限制约为1A 的5V 至12V 升压转换器。 但是、每当我们尝试将负载增加到大于300mA 时、我们都会观察到12V 电压轨中的压降(在8ms 内降至7V)。

5V 输入可提供高达3A 的电流。
请评论如何解决此问题
提前感谢
Baghiya
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Baghiya、
为了 实现最佳输出电压滤波、建议使用低 ESR 输出电容器、如陶瓷电容器。
所选输出电容器 25SVPF27MX 是具有大 ESL、ESR 的聚合物电容器。 需要在输出侧添加低 ESR 陶瓷电容器、并使其非常靠近整流二极管阴极和 IC PgDn 引脚。
2.您共享哪个节点波形? VIN/VOUT/Iout 条件是什么?
您能否同时探测 VIN 引脚、SW 引脚、Vout 引脚?
3.布局较差,这可能是此应用板无法输出足够高电流的原因。
请遵循 TI 数据表第22页的布局指南。