This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61087:随着负载增加而出现电压骤降

Guru**** 2927890 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61087

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108879/tps61087-voltage-dip-occuring-with-increased-load

器件型号:TPS61087

您好!

 我们在设计中将 TPS61087器件用于电流限制约为1A 的5V 至12V 升压转换器。 但是、每当我们尝试将负载增加到大于300mA 时、我们都会观察到12V 电压轨中的压降(在8ms 内降至7V)。

5V 输入可提供高达3A 的电流。

请评论如何解决此问题

提前感谢

Baghiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Baghiya、

    一些信息需要您提供:

    请分享输出电容 C12器件型号。

    2.本设计的布局屏幕截图。  

    3.任何开关波形或 Vout 下降波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    请找到答案

    电容器器件型号- Panasonic 公司的25SVPF27MX

    3.波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    2布局  



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Baghiya、

    为了 实现最佳输出电压滤波、建议使用低 ESR 输出电容器、如陶瓷电容器。

     所选输出电容器 25SVPF27MX 是具有大 ESL、ESR 的聚合物电容器。 需要在输出侧添加低 ESR 陶瓷电容器、并使其非常靠近整流二极管阴极和 IC PgDn 引脚。

    2.您共享哪个节点波形? VIN/VOUT/Iout 条件是什么?  

    您能否同时探测 VIN 引脚、SW 引脚、Vout 引脚?

    3.布局较差,这可能是此应用板无法输出足够高电流的原因。

    请遵循 TI 数据表第22页的布局指南。