您好的团队:
我的客户报告说、TPS53355有两个器件无法正常输出30A、仅输出21A。 但是、如果输入电压增加、输出电流能力也会增加。
异常电路板的情况如下:
1.5.5V 输入、1V 输出、估计约为21A。
2.7.5V 输入、1V 输出、估计约为27A。
但正常电路板、5.5V 输入、1V 输出、大约为27A。
我们尝试的实验:
正常输入大约为5.4V。 如果输入电压升高到大约6V、则其他条件保持不变、输出负载电流可增加约4A。
2. 第一块异常板增加了一个200uF 的输入电容、第二块异常板增加了300uF、其他条件保持不变、输出负载电流可以增加大约3A。
基本检查:
1.无虚拟焊接,无 虚假焊接。
2.使用风扇冷却。不会过热。
按附件的方式进行 Sch 上传。

您能帮您回顾一下这个 SCH 吗? 并确认上述2实验为何可以提高负载 能力 ?
提前通知 Tks。