大家好、
我是 Jayden Qiu、最近使用 TPS23523PWR 时遇到问题。 测试报告和关键规格可参见附件。 主要问题如下:
- 如果存在此类启动浪涌电流、TPS23523是否不工作?
- ZTE 已有解决方案(附件中介绍了详细信息)、是否可用?
同样,我也有一些想法。
- ICL1 = 20A、ICL2 = 1.5A
- 在正常条件下,Iin 始终小于电流限制,计时器在无电流限制模式下运行,因此 Vtmr 始终在0V 左右。
- 当浪涌电流出现且高于 ICL2 = 1.5A 时、根据数据表、与功率模块1对应的波形为 vgate < vgate、TH = 7.25v、因此计时器开始充电、电压升高。 此时是 VD <VD,TMR_SW= 0.75V, Vtmr reaches 1.5V, timing out and turns off tps23523. 然后、定时器进入冷却模式、在2uA 时将 Ctmr 放电至0.5V、然后循环64个周期。
e2e.ti.com/.../1856.TPS2352X_5F00_Excel_5F00_Tool_5F00_Web_5F00_RevB.xlsxe2e.ti.com/.../Test-Reports_5F00_E2E.docxHope获取您的回复! 谢谢。