我们的某些 TPS62260产品会发热并消耗大量电流(比正常产品高100mA)。
如果没有 C1、IC (TPS62260)是否会发生故障? 我们的电路n`t 包含 C1。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Yoon-sang、您好!
当您希望获得良好的负载瞬态响应时、需要 C1。 C1通常有助于改善控制环路响应。 C1不太可能是导致此处输入电流升高的原因。 C1在这里唯一可能成为原因的方法是、如果环路不稳定且 VOUT 振荡。 输入电流可能会更高。
您能否断开10K 电阻器(R4000)以及1.8V 电源轨 C4000之后的所有电阻器、并测量输入电流?
我们需要 VIN、VOUT、SW 和电感器电流的示波器截图来了解负载电流并分析器件行为。
此致、
瓦伦