This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62260:发热并消耗大量电流

Guru**** 2380960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62260
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120218/tps62260-heats-up-and-consumes-a-lot-of-current

器件型号:TPS62260

我们的某些 TPS62260产品会发热并消耗大量电流(比正常产品高100mA)。

如果没有 C1、IC (TPS62260)是否会发生故障? 我们的电路n`t 包含 C1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoonsang、

    不要求使用 C1。 某些器件是否正常工作(无额外电流)? 您能否分享原理图以及 VIN、VOUT、SW 和电感器电流的示波器截图?  

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    感谢你的答复。

    这是我们 的原理图。

     

    我没有示波器脉冲、但 VIN = 5V、VOUT 和 SW = 1.8V、电流消耗低于100mA。

    在 TPS62260数据表中、它被称为

    根据您的回答、C1不是必需的...我对此感到困惑。

    此致、

    尹相

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoon-sang、您好!

    当您希望获得良好的负载瞬态响应时、需要 C1。 C1通常有助于改善控制环路响应。 C1不太可能是导致此处输入电流升高的原因。 C1在这里唯一可能成为原因的方法是、如果环路不稳定且 VOUT 振荡。 输入电流可能会更高。

    您能否断开10K 电阻器(R4000)以及1.8V 电源轨 C4000之后的所有电阻器、并测量输入电流?

    我们需要  VIN、VOUT、SW 和电感器电流的示波器截图来了解负载电流并分析器件行为。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我向分析公司询问了2个故障 IC 进行解封分析、结果低于分析结果。

    由于不是电容器,是否有可能出现问题(引脚1:漏电曲线,引脚5:短曲线)...?  

    请回复:

    此致、

    尹相  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳相

    我对迟迟不作出答复表示歉意。 自过去几周以来,瓦伦就已经不在办公室了,我们不知怎么地错过了这条线程。 给您带来的不便、我深表歉意。  

    关于您的请求、我认为没有 C1、IC 将会失败。 您能否提供 Varun 先前在其帖子中提到的波形? 这将有助于我们更好地分析问题。

    谢谢!

    此致

    Sneha