This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:输出电压异常

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1060351/lp5907-abnormal-of-output-voltage

器件型号:LP5907

尊敬的团队

输入电压规格为4.2V、输出 电压为2.2V。

但条件异常。 LDO 将输出电压保持在1.48V

您能帮您查看原理图。

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    我看不到您的原理图有什么问题。  这是一个孤立的事件、还是在您更换新部件时发生这种情况?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Nick

    经过研究、LDO 可恢复、输出始终为1.2V。

    BTW、一些找到的共享供您参考。
    我可以通过减小输入电容器来重现故障症状、插入摄像头将变得异常。

    我还测量了浪涌电流和电压尖峰!!
    我实施了一些解决方案,而且它的工作是正常的。

    因此,仍要连接新电路进行检查!
    R8、R24从0欧姆更改为4.7uH
    C8、C20从100nF 更改为4.7uF

    您可以通过修改来帮助检查原理图吗?

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    我很困惑。 它应该是2.2V 输出、而电路现在在1.2V 输出下"正常"工作?  

    什么是负载电流? 通常不建议在输入端使用电感器、因为当 LDO 关断时、电感尖峰会导致过压情况。  

    示波器快照也没有标记(并且模糊)、因此我无法判断哪个是电流测量值、哪个是电压。 您能发布更清晰的图片吗?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Nick

    1.2V 输出异常、MCU 负载的电流约为15mA。

    附加文件供您参考。

    e2e.ti.com/.../Battery-Pack_5F00_Investigation-of-PVT-failure-sample_5F00_check_5F00_20211214.pdf

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    在插入摄像机之前2.2V 的输出是否正常?  

    我仍然建议不要在 LDO 的输入端使用电感器、因为即使负载电流为15mA (相对较小)、如果负载电流突然停止、也可能会出现很大的电压尖峰。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Nick

    我建议客户 不要在输入端使用电感器。

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    当然可以。 我将等待有关失败的更多详细信息。

    此致、

    Nick