尊敬的团队
输入电压规格为4.2V、输出 电压为2.2V。
但条件异常。 LDO 将输出电压保持在1.48V。
您能帮您查看原理图。
非常感谢
丹尼
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队
输入电压规格为4.2V、输出 电压为2.2V。
但条件异常。 LDO 将输出电压保持在1.48V。
您能帮您查看原理图。
非常感谢
丹尼
你(们)好 Nick
经过研究、LDO 可恢复、输出始终为1.2V。
BTW、一些找到的共享供您参考。
我可以通过减小输入电容器来重现故障症状、插入摄像头将变得异常。
我还测量了浪涌电流和电压尖峰!!
我实施了一些解决方案,而且它的工作是正常的。
因此,仍要连接新电路进行检查!
R8、R24从0欧姆更改为4.7uH
C8、C20从100nF 更改为4.7uF
您可以通过修改来帮助检查原理图吗?
非常感谢
丹尼
你(们)好 Nick
1.2V 输出异常、MCU 负载的电流约为15mA。
附加文件供您参考。
e2e.ti.com/.../Battery-Pack_5F00_Investigation-of-PVT-failure-sample_5F00_check_5F00_20211214.pdf
非常感谢
丹尼