Other Parts Discussed in Thread: TPS92390
主题中讨论的其他器件:TPS92390
大家好、
我们希望在其中一个项目中使用 LED 驱动器。
我们使用的是白色 LED。
LED 的正向电压可以介于3V 和3.5V 之间、因此我们相信恒定电流源将是一个不错的选择。
电源电压为6V。
我们希望使用 IC TPS61150DRCR 的两个通道。
每个通道只需要一个 LED。
1)。 此 IC 是否可以进行此类配置?
2)。 如果 LED 的正向电压未知、最好选择什么来驱动它?