This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61150:使用 TPS61150DRCR 设计 LED 驱动器

Guru**** 2582185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92390

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058787/tps61150-designing-an-led-driver-with-tps61150drcr

器件型号:TPS61150
主题中讨论的其他器件:TPS92390

大家好、
我们希望在其中一个项目中使用 LED 驱动器。
我们使用的是白色 LED。
 LED 的正向电压可以介于3V 和3.5V 之间、因此我们相信恒定电流源将是一个不错的选择。
电源电压为6V。
我们希望使用 IC  TPS61150DRCR 的两个通道。
每个通道只需要一个 LED。
1)。 此 IC 是否可以进行此类配置?
2)。 如果 LED 的正向电压未知、最好选择什么来驱动它?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shibin

        我想确认您的要求:VIN=6V、Vo=3V-3.5V、仅需一个 LED、2个通道。 这里的电流额定值如何?  

       如果上述要求正确,我认为应该采用降压/降压/升压 LED 驱动器,而不是61150 (升压)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、
    感谢你的答复。
    是的、LED 的正向电压将介于3V 和4V (3.5V)之间。
    LED 电流大约为每通道20mA。
    如果我的应用需要降压 LED 驱动器、您可以向我推荐降压转换器吗?
    此外,我们还将使用4*1.5V=6V 碱性电池来满足应用需求。
    此类串联配置可产生的最小电压为4*0.9V=3.6V。
    如果仅使用降压转换器、如果电池电压接近 LED 的正向电压、我的输出电压将是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shibin

        在这种情况下、输入电压可能高于或低于输出电压、具体取决于电池条件。我建议使用支持 Sepic 拓扑的 TPS92390、该器件具有四个通道、每通道的输出电流高达200mA。