主题中讨论的其他器件:TPS92390
大家好、
我们希望在其中一个项目中使用 LED 驱动器。
我们使用的是白色 LED。
LED 的正向电压可以介于3V 和3.5V 之间、因此我们相信恒定电流源将是一个不错的选择。
电源电压为6V。
我们希望使用 IC TPS61150DRCR 的两个通道。
每个通道只需要一个 LED。
1)。 此 IC 是否可以进行此类配置?
2)。 如果 LED 的正向电压未知、最好选择什么来驱动它?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们希望在其中一个项目中使用 LED 驱动器。
我们使用的是白色 LED。
LED 的正向电压可以介于3V 和3.5V 之间、因此我们相信恒定电流源将是一个不错的选择。
电源电压为6V。
我们希望使用 IC TPS61150DRCR 的两个通道。
每个通道只需要一个 LED。
1)。 此 IC 是否可以进行此类配置?
2)。 如果 LED 的正向电压未知、最好选择什么来驱动它?
您好梅森、
感谢你的答复。
是的、LED 的正向电压将介于3V 和4V (3.5V)之间。
LED 电流大约为每通道20mA。
如果我的应用需要降压 LED 驱动器、您可以向我推荐降压转换器吗?
此外,我们还将使用4*1.5V=6V 碱性电池来满足应用需求。
此类串联配置可产生的最小电压为4*0.9V=3.6V。
如果仅使用降压转换器、如果电池电压接近 LED 的正向电压、我的输出电压将是多少?