主题中讨论的其他器件:GPCRB、 BQSTUDIO、 GPCCHEM
先生,您好:
我们的应用是汽车上的售后音频设备、因此工作温度应较宽、从-20度到60度。
根据我们的测试结果(如下表所示)、您可以 参考黄色和红色点阵、实际容量来自仪表、TI-FCC 来自仪表。
我们尝试将测量仪表日期与外部仪表进行比较、这些仪表存在几毫安时的误差、大约为100mAh。
我们按照 SLUUBD0来生成 RB 表、根据我们的测试结果、低温优于高温。
您能否向我们推荐在高温和低温条件下如何实现高 SOC 精度?
我们能否制作新的 Rb 表并包括60度温度范围?
请帮助您为我们提供建议。
非常感谢。