This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:如何在高温和低温条件下实现高 SOC 精度?

Guru**** 2867950 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCRB, BQSTUDIO, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1060861/bq40z50-r2-how-to-meet-high-soc-accuracy-when-high-and-low-temperature

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:GPCRBBQSTUDIOGPCCHEM

先生,您好:

我们的应用是汽车上的售后音频设备、因此工作温度应较宽、从-20度到60度。  

根据我们的测试结果(如下表所示)、您可以 参考黄色和红色点阵、实际容量来自仪表、TI-FCC 来自仪表。

我们尝试将测量仪表日期与外部仪表进行比较、这些仪表存在几毫安时的误差、大约为100mAh。

  

我们按照 SLUUBD0来生成 RB 表、根据我们的测试结果、低温优于高温。

您能否向我们推荐在高温和低温条件下如何实现高 SOC 精度?

我们能否制作新的 Rb 表并包括60度温度范围?

请帮助您为我们提供建议。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    实际 FCC 是如何计算的?

    FCC 可能会因温度变化而发生很大变化、您可以使用 GPCRB 工具为低温找到更好的 Rb 值。 我们在网上没有针对高温的改进、因为随着温度的升高、变化要小得多。 您使用的工具  SLUUBD0用于 Ra 表、而不是 Rb 表、因此它基本上为您执行学习周期。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt:

    感谢您的建议。

    实际 FCC 根据 BqStudio 的日志数据、 经过时间 x 电流计算得出、然后累加这些结果。

    请告诉我、哪条指南或应用手册介绍了如何制作 Rb 表?

    如果为此电池重建 ChemID、高温下的 SOC 精度是否会更高?

    请帮助提供您的建议。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    监测计不会连续更新 FCC、因此当达到新的 Ra 栅极点时、它可能会在放电期间不经常更新。 您可以共享数据日志吗?

    由于 Rb 表是专有 Impedance Track 算法的一部分、因此无法创建您自己的 Rb 表。

    获得准确的 RSOC 读数更重要、这就是为什么我们使用 RSOC 平滑引擎来帮助解决 FCC 和 RemCap 中可能出现的任何跳跃问题的原因。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt:

    感谢您的建议。

    我获得了日志文件并更新了附加文件。

    测试流程如下。

    1.RT (25度) 0.5C 充电至 RT (25度) 0.2放电。

    2.高压(60度) 0.5C 充电至高压(60度) 0.2放电。

    e2e.ti.com/.../RT_2D00_FCC_5F00_60deg_5F00_570mA_5F00_cutoff-80mA_5F00_dis-200mA_5F00_data.zip

    根据测试结果、我们发现 FCC 在充电终止前和终止时进行更新。

    请参阅下图。

      

    我们有两个问题。

    1.根据测试结果,您能告诉我 FCC 在充电 终止之前以及终止时是 因为 Ra 更新还是其他原因更新的吗?

    2. 如果为此电池重新构建新的 ChemID、SOC 精度是否会更好?

    请帮助您为我们提供建议。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    有关更新的所有信息均可在 TRM 中找到、以下是 FCC 更新部分:

    我不确定重建 chem ID 意味着什么、重新执行学习周期不会改变第一个学习周期完成时的性能。 学习后执行更多周期可能会有所帮助、在每个周期中、我们都会更新 Qmax 和 Ra 表(只要满足 TRM 中所述的条件即可)。

    您可以尝试编辑负载选择以使其更接近匹配、如果监测计预测 FCC 的电流高于您的负载、它将预测 FCC 低于您的预期。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt:

    圣诞节快乐、新年快乐、感谢您今年为我们提供的大力支持。

    我们仍有如下问题。

    我们使用 GPC 来选择 ChemID 并在之前获取 ID 2679、而重新构建意味着 TI 提供的新 ChemID、我们只是想知道 SOC 是否会更准确。  

    2.根据我们的预览测试结果,您能解释为什么在充电终止时 FCC 从1129mAh 更改为1094mAh?  

    请帮助您为我们提供建议。

    非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    除非您在首次使用 GPCChem 查找化学 ID 时收集数据时出错、否则您不太可能获得不同的化学 ID。 如果您确实获得了不同的化学 ID、很难说哪种化学 ID 更准确。

    2. FCC 是基于 Qmax、阻抗、温度、电压和电流数据的估算值。  这些参数中的一个可能会减小。

    最棒的

    Jessica