This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:TPS259540DSG 响应时间计算

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064491/tps2595-tps259540dsg-response-time-calculation

器件型号:TPS2595

大家好、团队、

如何根据确定的电流限制计算 TPS259540DSG 的响应时间?  我们的客户希望了解使用以下参数进入热关断模式需要多长时间:VIN = 12.5V、电流限制:2A、持续过流2.5A。 这些值只是一个示例、主要关注的是了解如何估算它。

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    感谢您的联系。 首先是负载类型。 让我们假设 CR 负载。 因此,对于2.5A,负载=12.5/2.5=5 Ω。 电流限制期间的 Vout =2a*5 Ω=10V。  

    器件功率耗散=(VIN-VOUT)*ILIM=(12-10)*2=4W。

    现在、我们必须参考数据表中的电源与时间间的关系图。 y 轴表示器件在特定功率耗散值下热关断所需的时间。

     

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kunal、

    这是否意味着在温度为25度的正常应用中、器件需要10.000ms 才能进入热关断模式?

    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    对于4W 功率,我在先前的线程中计算得出,时间超过10s。

    此致

    Kunal Goel