请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2595 大家好、团队、
如何根据确定的电流限制计算 TPS259540DSG 的响应时间? 我们的客户希望了解使用以下参数进入热关断模式需要多长时间:VIN = 12.5V、电流限制:2A、持续过流2.5A。 这些值只是一个示例、主要关注的是了解如何估算它。
此致、
卡洛
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
如何根据确定的电流限制计算 TPS259540DSG 的响应时间? 我们的客户希望了解使用以下参数进入热关断模式需要多长时间:VIN = 12.5V、电流限制:2A、持续过流2.5A。 这些值只是一个示例、主要关注的是了解如何估算它。
此致、
卡洛
您好、Carlo、
感谢您的联系。 首先是负载类型。 让我们假设 CR 负载。 因此,对于2.5A,负载=12.5/2.5=5 Ω。 电流限制期间的 Vout =2a*5 Ω=10V。
器件功率耗散=(VIN-VOUT)*ILIM=(12-10)*2=4W。
现在、我们必须参考数据表中的电源与时间间的关系图。 y 轴表示器件在特定功率耗散值下热关断所需的时间。
此致
Kunal Goel