作为标题、我找不到 与器件 LM3409相关的 webench。 我可以在器件列表中找到该器件、但计算器告诉我不支持该器件。 我发现了几篇论坛文章和其中的屏幕截图、这些都证明了这一时代的存在。
发生什么情况、为什么将其删除? 我可以在其他地方找到它吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Irwin、
实际上、我需要完成这两个配置:
-24V 时 LED 上的1.00A 至1.50A 可调节电流;
-48V 时 LED 上的1.00A 至1.50A 可调节电流;
由于应用用于摄像头视觉、因此电路应具有极快的导通速度、在大约100us 的时间内完全导通。 关于准时、每50ms 约500us。
即使效率 较低 、24V 至48V 两种电源的独特配置也可能是最佳配置、因为这不是此应用的关键参数。
我已经添加了一个与 LED 并联的第二个 FET、它将用作使能。 而 LM3409使能端实际上始终处于开启状态。
很抱歉耽误我的回答。
我需要能够为板(和 LED)供电、电压为24V、如果需要、电压为48V。 这取决于所连接的 LED 板 LED 配置、是否 需要更高的电压或24V 是否足够。
因此输入电压可以是24V 或48V。 与24V LED 板配合使用时、VLED (VF)为11.64V;与48V LED 板配合使用时、VLED (VF)为29.10V。
LED 板上的电流为2A。 无所需的开关频率、仅满足启动速度要求。 无输出电容。
您好!
我为您的两种设计运行了两次计算、并添加了使用24 Vin 电压时的48V 输入电压值。 可以根据需要对其进行更改。 我使用33uH 电感器计算了2A 的上升时间、如下所示。 如果您不想使用并联 FET 调光、这是斜升至2A 所需的时间。 如果关断时间较长、则使用 UVLO 进行 PWM 调光(非分流 FET)。 如果您决定使用分流 FET 调光、则必须按照数据表中的说明添加第二个关断电阻器。
| 输入电压 | 24 | 五 | 输入电压 | 48 | 五 |
| ILED | 2. | A | ILED | 2. | A |
| VLED | 11.64 | 五 | VLED | 29.1. | 五 |
| 输出电流 | 1.243. | 五 | 输出电流 | 1.243. | 五 |
| fsw | 300000 | Hz | fsw | 300000 | Hz |
| 指示 | 0.000033 | h | 指示 | 0.000033 | h |
| 占空比 | 0.485 | 占空比 | 0.60625 | ||
| TOFF | 1.71667E-06 | 秒 | TOFF | 1.3125E-06 | 秒 |
| COFF | 4.7E-10. | F | COFF | 4.7E-10. | F |
| 很好 | 31022.73124 | 电阻 | 很好 | 61359.27981 | 电阻 |
| 去毛 | 0.605515152 | Apkpk | 去毛 | 1.157386364 | Apkpk |
| VCS | 0.2486 | 五 | VCS | 0.2486 | 五 |
| Aapeak | 2.302757576 | APK | Aapeak | 2.578693182 | Aapeak |
| RCS | 0.107957521 | 电阻 | RCS | 0.09640542 | 电阻 |
| 登顿斜坡 | 5.33981E-06 | 秒 | 登顿斜坡 | 3.49206E-06 | 秒 |
| 使用24V 输入电流、符合48V 规格 | |||||
| TOFF | 6.63589E-07 | 秒 | |||
| 去毛 | 0.585164725 | Apkpk | |||
| 吨 | 1.02172E-06 | 秒 | |||
| fsw | 593364.3883 | Hz | |||
| 登顿斜坡 | 3.49206E-06 | 秒 |
此致、
您好!
是的、这是可能的、请注意、由于 LM3409调节峰值电流、因此它将是一个线性转换。 偏移是电流纹波的一半。 例如、0.6A 峰峰值电流、因此电流感应电阻器的计算公式为2A + 0.6A/2 = 2.3A。 对于1.1A,您可以将 Viadj 从最大值下调至1.4A/2.3A*Viadjmax。 电流调节精度会随着较低的 Viadj 电压而下降、但可以将其调暗至非常低的电平。
以上是一个示例、可以按您需要的任何方式对其进行配置。 例如高于1.0A 至1.5A 或1.1A 至1.3A。 如果您需要更小的电流纹波、则电感器值可能会上升。 另外、斜升时间将与电流设定点成正比。 对于您的24V 版本,1.3A 的斜升时间为1.3A/2A*5.34秒,或3.47秒。
负载几乎是输入电压的一半时、斜升和斜降时间将相似。
此致、