作为标题、我找不到 与器件 LM3409相关的 webench。 我可以在器件列表中找到该器件、但计算器告诉我不支持该器件。 我发现了几篇论坛文章和其中的屏幕截图、这些都证明了这一时代的存在。
发生什么情况、为什么将其删除? 我可以在其他地方找到它吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Irwin、
实际上、我需要完成这两个配置:
-24V 时 LED 上的1.00A 至1.50A 可调节电流;
-48V 时 LED 上的1.00A 至1.50A 可调节电流;
由于应用用于摄像头视觉、因此电路应具有极快的导通速度、在大约100us 的时间内完全导通。 关于准时、每50ms 约500us。
即使效率 较低 、24V 至48V 两种电源的独特配置也可能是最佳配置、因为这不是此应用的关键参数。
我已经添加了一个与 LED 并联的第二个 FET、它将用作使能。 而 LM3409使能端实际上始终处于开启状态。
很抱歉耽误我的回答。
我需要能够为板(和 LED)供电、电压为24V、如果需要、电压为48V。 这取决于所连接的 LED 板 LED 配置、是否 需要更高的电压或24V 是否足够。
因此输入电压可以是24V 或48V。 与24V LED 板配合使用时、VLED (VF)为11.64V;与48V LED 板配合使用时、VLED (VF)为29.10V。
LED 板上的电流为2A。 无所需的开关频率、仅满足启动速度要求。 无输出电容。
您好!
我为您的两种设计运行了两次计算、并添加了使用24 Vin 电压时的48V 输入电压值。 可以根据需要对其进行更改。 我使用33uH 电感器计算了2A 的上升时间、如下所示。 如果您不想使用并联 FET 调光、这是斜升至2A 所需的时间。 如果关断时间较长、则使用 UVLO 进行 PWM 调光(非分流 FET)。 如果您决定使用分流 FET 调光、则必须按照数据表中的说明添加第二个关断电阻器。
输入电压 | 24 | 五 | 输入电压 | 48 | 五 |
ILED | 2. | A | ILED | 2. | A |
VLED | 11.64 | 五 | VLED | 29.1. | 五 |
输出电流 | 1.243. | 五 | 输出电流 | 1.243. | 五 |
fsw | 300000 | Hz | fsw | 300000 | Hz |
指示 | 0.000033 | h | 指示 | 0.000033 | h |
占空比 | 0.485 | 占空比 | 0.60625 | ||
TOFF | 1.71667E-06 | 秒 | TOFF | 1.3125E-06 | 秒 |
COFF | 4.7E-10. | F | COFF | 4.7E-10. | F |
很好 | 31022.73124 | 电阻 | 很好 | 61359.27981 | 电阻 |
去毛 | 0.605515152 | Apkpk | 去毛 | 1.157386364 | Apkpk |
VCS | 0.2486 | 五 | VCS | 0.2486 | 五 |
Aapeak | 2.302757576 | APK | Aapeak | 2.578693182 | Aapeak |
RCS | 0.107957521 | 电阻 | RCS | 0.09640542 | 电阻 |
登顿斜坡 | 5.33981E-06 | 秒 | 登顿斜坡 | 3.49206E-06 | 秒 |
使用24V 输入电流、符合48V 规格 | |||||
TOFF | 6.63589E-07 | 秒 | |||
去毛 | 0.585164725 | Apkpk | |||
吨 | 1.02172E-06 | 秒 | |||
fsw | 593364.3883 | Hz | |||
登顿斜坡 | 3.49206E-06 | 秒 |
此致、
您好!
是的、这是可能的、请注意、由于 LM3409调节峰值电流、因此它将是一个线性转换。 偏移是电流纹波的一半。 例如、0.6A 峰峰值电流、因此电流感应电阻器的计算公式为2A + 0.6A/2 = 2.3A。 对于1.1A,您可以将 Viadj 从最大值下调至1.4A/2.3A*Viadjmax。 电流调节精度会随着较低的 Viadj 电压而下降、但可以将其调暗至非常低的电平。
以上是一个示例、可以按您需要的任何方式对其进行配置。 例如高于1.0A 至1.5A 或1.1A 至1.3A。 如果您需要更小的电流纹波、则电感器值可能会上升。 另外、斜升时间将与电流设定点成正比。 对于您的24V 版本,1.3A 的斜升时间为1.3A/2A*5.34秒,或3.47秒。
负载几乎是输入电压的一半时、斜升和斜降时间将相似。
此致、