This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409:可查找相关的 webench 计算器

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056569/lm3409-can-find-related-webench-calculator

器件型号:LM3409

作为标题、我找不到 与器件 LM3409相关的 webench。 我可以在器件列表中找到该器件、但计算器告诉我不支持该器件。 我发现了几篇论坛文章和其中的屏幕截图、这些都证明了这一时代的存在。

发生什么情况、为什么将其删除? 我可以在其他地方找到它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaroslav、

    由于美国假日、E2E 回复可能会延迟。 我们将于9月29日星期一就此向您回复。 感谢您的耐心等待!

    此致、

    Caroline

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Webench 因建模而被 PSpice 取代、Webench 不再受支持。  LM3409是一款较旧的器件、可能没有较新器件所具有的工具。  如果您有一个需要计算的特定设计、我可以非常快速地进行计算。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Webench 因建模而被 PSpice 取代、Webench 不再受支持。  LM3409是一款较旧的器件、可能没有较新器件所具有的工具。  如果您有一个需要计算的特定设计、我可以非常快速地进行计算。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    实际上、我需要完成这两个配置:

    -24V 时 LED 上的1.00A 至1.50A 可调节电流;
    -48V 时 LED 上的1.00A 至1.50A 可调节电流;

    由于应用用于摄像头视觉、因此电路应具有极快的导通速度、在大约100us 的时间内完全导通。 关于准时、每50ms 约500us。

    即使效率 较低 、24V 至48V 两种电源的独特配置也可能是最佳配置、因为这不是此应用的关键参数。

    我已经添加了一个与 LED 并联的第二个 FET、它将用作使能。 而 LM3409使能端实际上始终处于开启状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输入电压是24V 还是48V?  什么是/是 LED 电压或电压?

    我想知道:

    VIN、VLED、ILED 高于、所需的开关频率范围以及是否使用输出电容。  如果您要添加分流 FET (与 LED 并联)、则需要添加 Roff2电阻器、以便在分流时运行。

    100us 的时间实际上很长、根据输出电容、Vin、Vled 等、您可以将 UVLO 用于 PWM

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误我的回答。

    我需要能够为板(和 LED)供电、电压为24V、如果需要、电压为48V。 这取决于所连接的 LED 板 LED 配置、是否 需要更高的电压或24V 是否足够。

    因此输入电压可以是24V 或48V。 与24V LED 板配合使用时、VLED (VF)为11.64V;与48V LED 板配合使用时、VLED (VF)为29.10V。
    LED 板上的电流为2A。 无所需的开关频率、仅满足启动速度要求。 无输出电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将对此进行研究、并将在一天结束时返回给您。

    此致、

    Caroline

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我为您的两种设计运行了两次计算、并添加了使用24 Vin 电压时的48V 输入电压值。  可以根据需要对其进行更改。  我使用33uH 电感器计算了2A 的上升时间、如下所示。  如果您不想使用并联 FET 调光、这是斜升至2A 所需的时间。  如果关断时间较长、则使用 UVLO 进行 PWM 调光(非分流 FET)。  如果您决定使用分流 FET 调光、则必须按照数据表中的说明添加第二个关断电阻器。

    输入电压 24 输入电压 48
    ILED 2. A ILED 2. A
    VLED 11.64 VLED 29.1.
    输出电流 1.243. 输出电流 1.243.
    fsw 300000 Hz fsw 300000 Hz
    指示 0.000033 h 指示 0.000033 h
    占空比 0.485   占空比 0.60625  
    TOFF 1.71667E-06 TOFF 1.3125E-06
    COFF 4.7E-10. F COFF 4.7E-10. F
    很好 31022.73124 电阻 很好 61359.27981 电阻
    去毛 0.605515152 Apkpk 去毛 1.157386364 Apkpk
    VCS 0.2486 VCS 0.2486
    Aapeak 2.302757576 APK Aapeak 2.578693182 Aapeak
    RCS 0.107957521 电阻 RCS 0.09640542 电阻
    登顿斜坡 5.33981E-06 登顿斜坡 3.49206E-06
               
          使用24V 输入电流、符合48V 规格    
          TOFF 6.63589E-07
          去毛 0.585164725 Apkpk
          1.02172E-06
          fsw 593364.3883 Hz
          登顿斜坡 3.49206E-06

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的计算。 如果我想使用 Iadj 将输出电流更改为1.1A 至1.3A 的较低值,是否可以使用此组件配置? 或者附带的问题是、此配置可实现的最低输出电流可归档性是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这是可能的、请注意、由于 LM3409调节峰值电流、因此它将是一个线性转换。  偏移是电流纹波的一半。  例如、0.6A 峰峰值电流、因此电流感应电阻器的计算公式为2A + 0.6A/2 = 2.3A。  对于1.1A,您可以将 Viadj 从最大值下调至1.4A/2.3A*Viadjmax。  电流调节精度会随着较低的 Viadj 电压而下降、但可以将其调暗至非常低的电平。

    以上是一个示例、可以按您需要的任何方式对其进行配置。 例如高于1.0A 至1.5A 或1.1A 至1.3A。  如果您需要更小的电流纹波、则电感器值可能会上升。  另外、斜升时间将与电流设定点成正比。  对于您的24V 版本,1.3A 的斜升时间为1.3A/2A*5.34秒,或3.47秒。

    负载几乎是输入电压的一半时、斜升和斜降时间将相似。

    此致、