大家好、
我的客户在其项目中使用 TPS65132、现在他们遇到以下问题、您能提供一些建议吗? 谢谢!
下面是原理图和 PCB。
此致、
Ivy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户在其项目中使用 TPS65132、现在他们遇到以下问题、您能提供一些建议吗? 谢谢!
下面是原理图和 PCB。
此致、
Ivy
您好、Ivy、
我查看了该设计的原理图和布局、它看起来是正确的。 TPS65132在 PFM 模式下具有多少开关周期将取决于任何负载/泄漏电流、升压输入电压和输出电压。 当 Vin=3.4V、VPOS=5.4V、VNEG=-5.4V 并且在负/正电源轨上没有任何负载电流时,在 TPS65132EVM 上测得的典型输入电流为1.4mA。 客户能否在相同条件下测量并报告输入电流? 客户使用的是 TPS65132的哪种确切类型(TPS65132S?、TPS65132A0? 等)
此致、
辽卡特
您好、辽卡特、
我是 Lvy 的客户、 我同意 您的意见、突发中的开关脉冲数取决于负载电流、输入电压和输出电压。我们移除了2mA 负载、并且突发中的脉冲数将有一到两个、 这是随机出现的; 我重试添加2mA 负载测试、脉冲数与空载相同。 有时是一个、有时是两个。我认为这是为什么 tp65132 的功耗大于 OCP2131B 的原因。
那么、plz 可以帮助我们对它进行缩放、这是正常的吗?