This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65132:问题

Guru**** 2564260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65132, TPS65132EVM, TPS65132S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055699/tps65132-issue

器件型号:TPS65132

大家好、

我的客户在其项目中使用 TPS65132、现在他们遇到以下问题、您能提供一些建议吗? 谢谢!

客户在使用 TPS65132时遇到开路手势待机电流增加超过的问题。
TPS65132增加:2.2mA
OCP2131B 增加:1.7mA
两个 IC 在开启手势待机模式后均运行 PFM 模式、SW 波形之间的差异如下:TPS65132将充电两次、而 OCS2131B 仅充电一次。 TPS65132的数据表还 显示 了单次充电。

下面是原理图和 PCB。

此致、

Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的发帖。 我应该能够在明天之前对其进行审核并向您提供反馈、因为您的耐心等待。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy、

    我查看了该设计的原理图和布局、它看起来是正确的。 TPS65132在 PFM 模式下具有多少开关周期将取决于任何负载/泄漏电流、升压输入电压和输出电压。 当 Vin=3.4V、VPOS=5.4V、VNEG=-5.4V 并且在负/正电源轨上没有任何负载电流时,在 TPS65132EVM 上测得的典型输入电流为1.4mA。 客户能否在相同条件下测量并报告输入电流? 客户使用的是 TPS65132的哪种确切类型(TPS65132S?、TPS65132A0? 等)

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liagat、您好!

    感谢您的回复!

    器件型号为 TPS65132A0YFFR。

    当 Vin=3.4V 时、客户的应用是智能手机。 手机处于关闭状态、因此客户反馈无法测试您所说的输入电流。

    出现异常波形时的测试条件:VIN=4V,VPOS=6.0V、VNEG=-6.0V,负载电流大约为1~2mA。
    请帮您提供一些建议吗?

    谢谢!

    此致、

    Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy、

    根据您提到的客户应用条件、客户使用 TPS65132A0测量的电流在预期范围内、因此我认为没有任何问题、我不确定我们还能做什么。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好辽卡特,

    感谢您的评论。

    我是否可以知道以下波形有两个优点?

    客户希望最大电流为2mA、但实际测试值为2.2mA、大于0.2mA。

    请帮您提供一些意见吗?

    谢谢你。

    此致,

    Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy、

    正如我在前面的响应中尝试解释的那样、突发中的开关脉冲数量取决于负载电流、输入电压和输出电压。 在您提到的输入/输出电压和负载条件下、具有两个开关脉冲并不是异常的。 客户可以移除2mA 负载、开关突发中的脉冲数可能会降至1。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

    我是 Lvy 的客户、 我同意 您的意见、突发中的开关脉冲数取决于负载电流、输入电压和输出电压。我们移除了2mA 负载、并且突发中的脉冲数将有一到两个、 这是随机出现的;  我重试添加2mA 负载测试、脉冲数与空载相同。  有时是一个、有时是两个。我认为这是为什么 tp65132 的功耗大于 OCP2131B 的原因。

    那么、plz 可以帮助我们对它进行缩放、这是正常的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵好、

    感谢您的反馈。 在原理图中、您将使用2.2uH 电感器作为升压转换器、推荐值为4.7uH 电感器。 您可以尝试 将该电感器更改为4.7uH、看看它是否改善了行为? 如果不是这样、我们就没有其他很多可以降低功耗的方法了。 我已经查看过您的原理图/布局、其余的看起来不错。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

    感谢您的回复、 我曾使用4.7uH 电感器进行 功耗验证和 SW 晶圆测试、与2.2 uH 相同。  您能否为我们的参考提供 TP65132空载功耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵好、

    我没有 TPS65132B 的测量数据、但我有 TPS65132A 的测量数据、这两个器件之间应该相似。 下面是空载数据。

    TPS65132A

    输入电压(V)

    VPOS (V)

    VNEG (V)

    输入电流(mA)

    3.4.

    5.4.

    -5.4

    1.32.

    4.3.

    5.4.

    5.4.

    1.08

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

          感谢您提供的数据、我们使用了 TPS65132A、但我们的应用是 VPOS = 6V VNEG =-6V、 您是否还能提供此饱和值供我们参考?

         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵好、

    我没有+/-6V 数据、遗憾的是、没有方便测量的 EVM、但您可以将 TPS65132A 或 B EVM 编程为+/-5.4V 并比较结果。 /-5.4V 下的测量值与+/-5.4V 下的测量值之间的差值应近似于+/-6V 下的测量值。

    此致、

    辽卡特