大家好、
我的客户正在考虑使用 LMR43610MB3RPER、您能帮助回答以下问题吗?
1.当控制模式在 PFM 和 PWM 模式之间切换时、参数"IPEAK-MIN"是否表示电流?
2. HS 开关的最大导通占空比是多少? 我们应该参考下面的 Dmax、还是可以通过 ton-max/(ton-max+toff-min)=13us/(13us+85ns)=99.35%来计算它?
3.客户希望将输入电压为12V、输出电压为5V 时的电源效率与其他器件进行比较。 是否有如下所示的图形?
谢谢。
此致、
Jo