This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43610:LMR43610MB3RPER 的3个问题

Guru**** 2390935 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056866/lmr43610-3-questions-for-lmr43610mb3rper

器件型号:LMR43610

大家好、  

我的客户正在考虑使用 LMR43610MB3RPER、您能帮助回答以下问题吗?  

1.当控制模式在 PFM 和 PWM 模式之间切换时、参数"IPEAK-MIN"是否表示电流?

2. HS 开关的最大导通占空比是多少? 我们应该参考下面的 Dmax、还是可以通过 ton-max/(ton-max+toff-min)=13us/(13us+85ns)=99.35%来计算它?

3.客户希望将输入电压为12V、输出电压为5V 时的电源效率与其他器件进行比较。 是否有如下所示的图形?

  

谢谢。

此致、

Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我同意你的第一和第二个问题。 您的分析是正确的。

    对于5V 效率曲线,让我与团队一起检查,稍后再反馈给您。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    谢谢你。

    对于问题2、您是说我们应该参考 Dmax 参数吗?  

    对于5V 效率曲线、请期待您的反馈。

    谢谢。

    此致、

    Jo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    对于问题2、您可以使用典型值而不是最大值、大多数产品将使用典型值。 对于较差的情况分析,您可以使用最小导通时间和最大关断时间。

    对于5V 效率曲线、您是否有要检查的特定点?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danial、  

    对于5V 效率曲线、Imax 将为80mA、通常电流为30~40mA。 您能在该范围内提供帮助吗? 谢谢。

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    当然、让我检查一下、并在接下来的一两天内回复。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    以下是通过验证获得的5V 效率、供您参考。 它是固定5V 版本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    谢谢!

    让我确认、Vin 12V 是否符合我的要求? 我在图中看到13.5V 输入电压。  

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    它是典型的自动输入电压13.5V、12V 的效率将非常接近于它。