This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616EVM-021:MCU UART 连接到 EVM

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616, USB2ANY, LP-MSP430FR2476, MSP430FR2476

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054848/bq79616evm-021-mcu-uart-connections-to-evm

器件型号:LP-MSP430FR2476
主题中讨论的其他器件:USB2ANYMSP430FR2476

我在 MCU UART Tx 引脚上看到2.5ms 低电平信号、并在示波器上确认。 如何将其连接到 BQ79616 EVM? 我当前已将 MCU UART TX 跳线至 J1-2。 如果我探测 EVM 上的 RX TP、我可以看到2.5ms 低电平信号。 D1为什么不会亮起? MSP430使用3.3V TTL、USB2ANY 使用5V。 除了唤醒 ping 之外、我还没有发送任何其他命令。

我已将 MCU UART RX 跳线至 J3-5。 (从顶部的第2个引脚)。 请确认正确的连接。

谢谢

Priya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    今天、我尝试将连接的唤醒信号连接到 BQ79616EVM 的 J17A-7。 看起来 ISO 芯片从 J18获得电源、因此我没有在 J17B-6上提供3.3V 电压。 我将 MSP430的 GND 连接到与 BQ EVM 上的18V 电源相同的 GND。 我在 BQ EVM 的 RX TP 上看不到唤醒信号。 我确实欣赏指针。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:LP-MSP430FR2476

    我正在尝试了解如何将 MSP430 UART TX 连接到 BQ79616 EVM。 您能提供帮助、我在这里发布了:

    BQ79616EVM-021:MCU UART 与 EVM 的连接-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    我尝试了 MSP430 2.6至 J3-4、闭合了 J1。 RX TP 上无唤醒信号。

    我还尝试了 MSP430 2.6至 J17A-7

    MSP430 2.7 GPIO 高电平至 J17B-6 BQ EVM RX TP 上无唤醒信号  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Priya、

    此主题非常适合电源管理论坛。 我加入了这些主题、因为它们是相同的主题、最好由一名工程师处理该主题、以便更好地了解系统并提供更好的响应。

    谢谢、

    王国新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我仍在等待帮助。 请参阅随附的 BQ79616 EVM 连接图。 我正在将 MSP430 (LP MSP430FR2476)连接到 BQ79616EVM 上的 J17连接器。 我看不到 EVM 上的 LED 亮起。 在 BQ EVM 上的 RX TP 上也看不到唤醒信号、仅在 MSP430侧。

    我感谢大家很快作出回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Priya、

    听起来您在 MSP430和 BQ79616器件之间的连接不正确。 BQ79616 EVM LED 仅在器件被唤醒后亮起、听起来您还无法执行此操作。 在我看来、您好像连接到了错误的 EVM 连接器。 对于 UART RX、我建议连接到引脚4上的 J3。 现在您已连接到 J17、该 J17通常 与我们的 USB2ANY 器件结合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Priya、

    还有一件事要检查。 确保根据 EVM 用户指南为 BQ EVM 供电。 在最新的图像中、很难分辨您的电源连接在何处、而且我看不到接地连接。 我通常使用20-30V 电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 Vstack 和 GND 之间连接了一个18V 电源适配器。 这适用于 USB2ANY。 我是否需要获得与 MSP430配合使用的不同适配器?

    这是 J3连接器连接。 EVM LED 仍然没有亮起。

    在 UART TX 连接到 J3 RX 的情况下、唤醒脉冲不会一直变为0V、尽管 MSP430 UART TX 上的信号在未连接到 BQEVM 时会变为0V。 这意味着什么? J1上是否应该有跳线接头? 使用该分流器时、唤醒脉冲仍未降至0V。 我需要在 BQ EVM 上进行任何其他跳线设置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Priya、

    该原理图上对于3.3V MCU 似乎有一些错误标签、我希望 J17上会有连接、因为我们需要连接电平转换器/隔离器、但我认为这只能通过 J17发生。

    初始设置似乎大多数正确、但下面的第1和5项可能是一个问题。

     

    请 确保以下各项:

    1. 连接到 J17–6的3.3V 电源
      1. 上一条消息说,他们在这里放置了2.6V 电压,我不敢相信这会起作用,我认为它需要完全3.3V 电压
    2. MCU GND 至 J17-5
    3. MCU TX 到 J17 -8
    4. MCU RX 到 J17–7
    5. 需要移除 CVDD 至 RX 跳线(当前已组装)
    6. 需要组装 CVDD 至 ISO (它是)
    7. 需要填充 RX 到 ISO (它是)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 MCU GPIO 上拉至高电平、为 J17-6提供3.3V 电压。 如果我这么做、请注意我在 GPIO 高电平和 UART TX 引脚上看到的抖动。 我无法看到此设置出现唤醒 LED。

    如果我将3.3V 导线直接从 MCU 跳至 BQ 评估、则不会发生唤醒低音调。 LaunchPad 似乎无法为 J17-8引脚提供稳定的3.3V 电压。 我在这里有什么解决方案?

    谢谢、

    Priya