主题中讨论的其他器件:USB2ANY、 MSP430FR2476
我在 MCU UART Tx 引脚上看到2.5ms 低电平信号、并在示波器上确认。 如何将其连接到 BQ79616 EVM? 我当前已将 MCU UART TX 跳线至 J1-2。 如果我探测 EVM 上的 RX TP、我可以看到2.5ms 低电平信号。 D1为什么不会亮起? MSP430使用3.3V TTL、USB2ANY 使用5V。 除了唤醒 ping 之外、我还没有发送任何其他命令。
我已将 MCU UART RX 跳线至 J3-5。 (从顶部的第2个引脚)。 请确认正确的连接。
谢谢
Priya