您好、先生、
我们的客户 将 BQ25170 用于可穿戴产品、发现 电池 充电不足问题的几率约为3%。 在生产过程中、一旦 MCU 检测 到 BQ25170的5引脚(STAT)为高电平、它将停止充电。
我们已经在 BQ25170的5引脚上测试了以下波形(该引脚通常处于低电平、充满电时处于低电平)、其宽度为960us、周期为38.8ms。 我是否可以问这个波形是如何生成的?


原理图如下:

谢谢、
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、先生、
我们的客户 将 BQ25170 用于可穿戴产品、发现 电池 充电不足问题的几率约为3%。 在生产过程中、一旦 MCU 检测 到 BQ25170的5引脚(STAT)为高电平、它将停止充电。
我们已经在 BQ25170的5引脚上测试了以下波形(该引脚通常处于低电平、充满电时处于低电平)、其宽度为960us、周期为38.8ms。 我是否可以问这个波形是如何生成的?


原理图如下:

谢谢、
此致
您好、Johns、
我的客户在使用 STAT 引脚显示充电状态时遇到类似的问题。
STAT 引脚将在故障条件下闪烁、这意味着 MCU 无法仅触发 STAT 引脚上的高电平电压来了解已充满电。 它可能是故障信号。 由于系统结构要求、他们也无法连接该引脚上的 LED 来显示状态。
根据我的理解、如果客户想要区分完全充电和故障状态、MCU 需要监测 STAT 引脚超过2秒、以查看它是否是恒定高电压。 这会浪费 MCU 资源。
竞争对手的器件具有两个引脚、用于分别显示充电和完全充电情况。 因此、充电器很容易触发 MCU。 您能用同样的方法来实现吗?
谢谢!
Marc