This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25170:有关 BQ25170应用的一些问题

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25170
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049599/bq25170-some-question-for-the-application-of-bq25170

器件型号:BQ25170

您好、先生、

我们的客户 将 BQ25170 用于可穿戴产品、发现   电池 充电不足问题的几率约为3%。 在生产过程中、一旦 MCU 检测  到 BQ25170的5引脚(STAT)为高电平、它将停止充电。

我们已经在 BQ25170的5引脚上测试了以下波形(该引脚通常处于低电平、充满电时处于低电平)、其宽度为960us、周期为38.8ms。 我是否可以问这个波形是如何生成的?

原理图如下:

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我可以帮助回答这个问题、但需要更多信息。

    是否可以对 STAT 引脚(上述条件)和 OUT 电压进行示波器捕获?

    ISET 上的电阻器是什么?   

    什么是 TS 配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    1) 这种现象很难重现。   在下一次测试中遇到此问题时、我将获取 STAT 引脚和输出电压之间的比较波形。

    2) 2) ISET 引脚上的电阻为1.65KΩ Ω、 210mAh 电池的充电电流为182mA。

    3) 3) TS 引脚配置如下:1.8K 电阻器和 NTC 电阻器串联、220K 电阻器与该引脚并联。
      原理图如下所示:

    谢谢、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    另一个要检查的点是输入电压 V-in。  100us 关断时间类似于 OVP 电路中使用的某些计时、6.6V。  此外、输入电容为0.1uF、建议使用1uF 或更大的电容。

    PG 引脚捕获也会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johns、

    我的客户在使用 STAT 引脚显示充电状态时遇到类似的问题。

    STAT 引脚将在故障条件下闪烁、这意味着 MCU 无法仅触发 STAT 引脚上的高电平电压来了解已充满电。 它可能是故障信号。 由于系统结构要求、他们也无法连接该引脚上的 LED 来显示状态。

    根据我的理解、如果客户想要区分完全充电和故障状态、MCU 需要监测 STAT 引脚超过2秒、以查看它是否是恒定高电压。 这会浪费 MCU 资源。

    竞争对手的器件具有两个引脚、用于分别显示充电和完全充电情况。 因此、充电器很容易触发 MCU。 您能用同样的方法来实现吗?

    谢谢!

    Marc  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    您能否发布新帖子、我们将回答您的问题。

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我发布了一个新帖子。 谢谢!

    Marc