大家好、
我有两个问题是不明白的。
在 802.3at 中、何时使用双绞线的替代 A (1236)以及何时使用替代 B (4578)?
2.在 TPS23861中、

IDET=540uA 将在何时出现? 谢谢。
此致
小查理
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Charlie、
请参阅以下我的回答。
IEEE802.3at 标准以两种不同的配置 Alt-A 和 Alt-B 定义双绞线对 Alt-A 是配对12-36、Alt-B 是45-78。 区别是 Alt-B 被视为"备用"对。 Alt-A 和 Alt-B 之间没有硬件差异、只是通常使用按标准 Alt-A、因为 Alt-B 是"备用"对、且主要仅用于数据。 另请注意、TPS23861仅支持 Alt-A 配置。
2. IDET 是在不同测试条件下的检测电流。 IDET=540uA 这是高电流检测点、其中 Vpwr - VDRAIN = 0V。
非常尊重、
Brandon Beader