This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:关于 IDET

Guru**** 2509465 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134266/tps23861-about-idet

器件型号:TPS23861

大家好、

我有两个问题是不明白的。

在 802.3at 中、何时使用双绞线的替代 A (1236)以及何时使用替代 B (4578)?

2.在 TPS23861中、  

IDET=540uA 将在何时出现? 谢谢。

此致

小查理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie、

    请参阅以下我的回答。  

    IEEE802.3at 标准以两种不同的配置 Alt-A 和 Alt-B 定义双绞线对 Alt-A 是配对12-36、Alt-B 是45-78。 区别是 Alt-B 被视为"备用"对。 Alt-A 和 Alt-B 之间没有硬件差异、只是通常使用按标准 Alt-A、因为 Alt-B 是"备用"对、且主要仅用于数据。 另请注意、TPS23861仅支持 Alt-A 配置。

    2. IDET 是在不同测试条件下的检测电流。 IDET=540uA 这是高电流检测点、其中 Vpwr - VDRAIN = 0V。

    非常尊重、

    Brandon Beader

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    感谢您的回答。

    我想问、IDET=540uA 是否仅在端口短路或端口电阻极小时发生。 谢谢。

    此致

    小查理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie、

    当4点检测期间、第一次测量的电阻<2k (开路/低电阻)、则会产生540uA 的电流、因为较高的电流可为低 R 提供更高的精度

    非常尊重、

    Brandon Beader

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢  Brandon。

    此致

    小查理