Other Parts Discussed in Thread: LM5066I, CSD18536KTT
各位专家:
我的客户希望使用 LM5066I 仅针对电源开关进行设计、而无需使用热插拔功能。
如下面的布局屏幕截图所示、中间的浅蓝色框中有6个 MOSFET ...
问题1.
MOS 可以稍微分开吗?
客户认为分散的优势在于有更大的空间用于过孔和铜铺层、并且还会增加散热面积。 对吗?
另一方面、当 MOS 栅打开/关闭时、在 MOS 分开放置的情况下6个开关是否会有时间差?

问题2.
在3.3kw 设计的仿真器中、RDS on 列必须填充为单个单元(6.4 Ω)或6个并联单元(0.8 Ω)的值?
因为该列将影响温度上升的性能。

问题3.
UVLO 上限的电流设计是否会影响启动电压?
电流 Vin 为24V

谢谢。
e2e.ti.com/.../LM5066I_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_C_5F00_3.3kW.XLSX