This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066I:适用于1.2k&amp 的 LM5066I;3.3kw 应用设计审查

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5066I, CSD18536KTT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050035/lm5066i-lm5066i-for-1-2k-3-3kw-application-design-review

主题中讨论的其他器件:LM5066ICSD18536KTT

各位专家:


我的客户希望使用 LM5066I 仅针对电源开关进行设计、而无需使用热插拔功能。
如下面的布局屏幕截图所示、中间的浅蓝色框中有6个 MOSFET ...


问题1.

MOS 可以稍微分开吗?
客户认为分散的优势在于有更大的空间用于过孔和铜铺层、并且还会增加散热面积。 对吗?
另一方面、当 MOS 栅打开/关闭时、在 MOS 分开放置的情况下6个开关是否会有时间差?

问题2.
在3.3kw 设计的仿真器中、RDS on 列必须填充为单个单元(6.4 Ω)或6个并联单元(0.8 Ω)的值?
因为该列将影响温度上升的性能。

问题3.
UVLO 上限的电流设计是否会影响启动电压?
电流 Vin 为24V

谢谢。

e2e.ti.com/.../LM5066I_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_C_5F00_3.3kW.XLSX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您与我们联系。 我们将在明天结束前再次与您会面。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    "无需使用热插拔功能"是什么意思?  客户需要哪些功能?  

    请按您的查询顺序查看回答。  

    1) 1) MOSFET 可以稍微分开放置。 根据 SQM120N10-3m8的数据表、RthJA 为40°C/W、PCB 面积为1"平方。 因此、应为每个 MOSFET 分配一个1"平方的 PCB 面积。 这将有助于提高热性能、正如客户正确指出的那样。
    在开启或关闭期间、在上述 MOSFET 位置不会有任何延迟。

    2) 2)应输入单个 MOSFET 的导通电阻。 但是、SQM120N10-3m8的 RDSON 看起来非常高。 它可能不适用于此大电流设计。 CSD18536KTT 在此可能是可行的选择。 如有任何疑问、请查看随附的设计计算器并告知我们。 请注意、由于这是一种高电流设计、因此需要考虑一些设计注意事项。 请分享原理图供我们查看。

    e2e.ti.com/.../LM5066I_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_3.3kW_5F00_Edited-by-TI.XLSX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    感谢您提出的 MOSFET 建议、我们已将其推广给他。

    我的客户认为仅将 LM5066I 用于电源开关、因此不会面临热插拔导致的高电流使用情况。

    电路的环境温度为25~50摄氏度。

    他想知道是否会面临高达120W 的"目标功率限制"情况、因为"满负载时(每个 FET)的 FET 功率损耗"仅为3.4W。

    此外、"最大 FET 结温"和"目标功率限制"的定义是什么。

    感谢你的善意帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我将在星期一再接回来。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    请参阅此应用手册和以下培训视频、如果有任何疑问、请告知我。  

    https://www.ti.com/lit/an/slva673a/slva673a.pdf

    https://training.ti.com/node/1133677
    https://training.ti.com/node/1133673
    https://training.ti.com/node/1133664
    https://training.ti.com/node/1133681